请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 你(们)好
我尝试选择 PTC 热敏电阻、该热敏电阻可在80度以上保护电路。 我们的输入电压为3.5V、但我在数据表中看不到确切的计算方法。 可以帮您解决这个问题吗?
我计算了一些 PTC 值:
PTC R=450K @ 25C、正电阻系数为25-80C、约为+25%
或
PTC R=300k @ 25C、正电阻系数为25-80C、约为+50%
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我尝试选择 PTC 热敏电阻、该热敏电阻可在80度以上保护电路。 我们的输入电压为3.5V、但我在数据表中看不到确切的计算方法。 可以帮您解决这个问题吗?
我计算了一些 PTC 值:
PTC R=450K @ 25C、正电阻系数为25-80C、约为+25%
或
PTC R=300k @ 25C、正电阻系数为25-80C、约为+50%
ZAF 您好!
目前没有发布可提供 PTC 保护的 BQ298x 器件。 请参见以下 e2e 线程:
此致、
Luis Hernandez Salomon