This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12041-Q1:定制组件所需

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12051-Q1, UCC12041-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195216/ucc12041-q1-required-for-a-customized-component

器件型号:UCC12041-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC12051-Q1

你(们)好
这是 Pranay。
我需要隔离式直流/直流转换器 IC 或具有隔离功能的直流电源。
我们已最终确定 UCC12041-Q1和 UCC12051-Q1。
这两个 IC 将提供具有1:1隔离变压器的隔离式直流/直流电源。
是否存在与1:2或具有相同性能和匝数比的 IC
任何用于将此 IC 的匝数比自定义为1:2的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、

    该隔离式偏置电源产品线正在扩展(快速)。  我将与团队进行核实、然后返回给您。

    请提供有关规格的更多详细信息;输入电压、输出电压、输出电流、隔离要求。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranay、

    如果您考虑使用 UCC12041/51、则我假设为5V 至5V。 如果您对变压器比为1:2的版本感兴趣、那么我假设电压为5V 至10V? TI 集成了变压器器件采样、可将12V 转换为24V (1:2)、并可在满额定功率(1.5W)下低至 VIN=10V 或在额定功率下低至8V、但受限于18V <VOUT<25V. 如果您的输入电压仅限5V、则可以使用非隔离式升压前置稳压器将5V 转换为12V 或24V、从而允许使用集成变压器解决方案。 否则、您可以考虑 使用 开环推挽或 LCC 配置中使用的小型外部变压器的变压器驱动器。

    此致、

    Steve M