This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1 RSOC RC FCC 读数问题

Guru**** 2564190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935758/bq28z610-r1-bq28z610-r1-rsoc-rc-fcc-reading-issue

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400

监测计芯片:bq28z610-R1;

电池类型: Panasonic NCR18650BD;

软件: 电池管理 Studio1.3.86 (EV2400);

Chem ID:2017;

对于 bq28z610-R1、默认设置和 Chem ID 编程均已完成。 在充电和放电期间、RSOC 始终为100%、RC 和 FCC 始终为0。

不确定是配置问题还是校准问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您需要为此发送 gauge _enable 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试设置命令 gauge _en、但读数仍然不正确。

    我是否错过了其他设置?

    谢谢。

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    您能否提供 IVT 日志和 gg.csv 文件?