请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22992 主题中讨论的其他器件:LM3679、
你(们)好
我目前正在寻找上升时间小于100uS 的替代负载开关。
现有负载开关的上升时间为1ms、负载开关之后使用 LM3679生成3.3-1.8V 电压、并为电源内核斜率为6V/MS 的 Microchip MCU 提供3.3V 和1.8V 电压。
因此、负载开关的上升时间会影响 MCU 的功能。 如果我们更改为其他上升时间较短且负载开关、则 MCU 工作正常。
因此、就压摆率而言、需要知道负载开关和 MCU 之间的上升时间和内核 VTG 斜率关系。
对于上升时间较短=150uS 和 Rdson <40m Ω 的负载开关建议、请参见。