This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320EVM-766:安全密钥检索问题

Guru**** 2533800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935775/bq27320evm-766-problems-in-security-keys-retrieve

器件型号:BQ27320EVM-766
主题中讨论的其他器件:BQ27320

我正在尝试从 BQ27320检索 unseal 密钥,但无法访问 SecurityKeys()寄存器。 每当我尝试访问该寄存器时,ManufacturerAccessControl()会返回先前执行的命令。 我认为问题出在 SecurityKeys()地址,因为当我要求使用 FW_Version()时,ManufacturerAccessControl()寄存器返回正确的地址(0x0002)。

这是 FW_Version()的输出:

00 00 25 00 13 00 20 03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diogo、

    如果解封和完全访问密钥不是 DS/TRM 的默认值、则由电池组制造商提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在 DS 或 TRM 上找到它。 该信息在哪个页面中可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diogo、

    它不会来自那里。 您应该知道解封和完全访问密钥。