This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何将 FC、FD、COV、CUV 的电压设置为2s8p

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932925/bq28z610-how-to-set-the-voltage-for-fc-fd-cov-cuv-to-2s8p

器件型号:BQ28Z610

尊敬的先生/女士:

对于2s8p 设置、 电池电压= 3.6V、电池组电压= 7.2V。

问题1:如何将 FC 和 FD 设置为单节电池电压或整个电池组电压?

问题2:如何设置充电电压? (充电:电压×(DA 配置[CC1:cC0]+ 1))

启用 C0、电池电压= 3.6V、充电电压=电池电压 x 2 = 7.2V。 是这样吗?

问题3:如何将 COV、CUV 设置为单节电池电压或整个电池组电压?

问题4:如何将 预充电启动电压、充电电压低、充电电压中等、充电电压高 设置为单节电池电压或整个电池组电压?

请回复我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pandian、您好!

    1) 1)您可以根据电池电压或 RSOC 值设置 FC 和 FD 位。 电池组电压阈值无法设置 FC 和 FD。

    2) 2)您可以使用高级充电算法更改数据存储器中的充电电压。 是的、它会根据编程的电池数量来调节电压。

    3) 3)根据定义、COV 和 CUV 仅适用于电池电压、不能针对电池组电压进行设置。

    4) 4)您可以按照问题2中引用的公式、了解如何按照该公式设置充电电压。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。

    问题4:如何将 预充电启动电压、充电电压低、充电电压中等、充电电压高 设置为单节电池电压或整个电池组电压?

    请参阅 Bq28z610 TRM。 但它被称为基于电池的电压、而不是电池组电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pandian、您好!

    您将需要根据应用需求进行设置、没有标准方法使用预充电功能以实现不同应用的灵活性。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。

    LT - ChargingVoltage ()=低温充电:电压×(DA 配置[CC1:cC0]+ 1)

    STL 或 STH—ChargingVoltage ()=标准温度充电:电压×(DA 配置[CC1:cC0]+ 1)

    RT—ChargingVoltage ()=建议温度充电:电压×(DA 配置[CC1:cC0]+ 1)

    HT - ChargingVoltage ()=高温充电:电压×(DAConfiguration[CC1:cC0]+ 1)

    DAConfiguration[CC1:cC0]= 1 (2S 应用)

    ChargingVoltage ()= xxx xxx 充电:电池电压 x (1 + 1);

      7200 = 3600 x 2;这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好遵循这些定义的电池规格表。