尊敬的先生/女士:
对于2s8p 设置、 电池电压= 3.6V、电池组电压= 7.2V。
问题1:如何将 FC 和 FD 设置为单节电池电压或整个电池组电压?
问题2:如何设置充电电压? (充电:电压×(DA 配置[CC1:cC0]+ 1))
启用 C0、电池电压= 3.6V、充电电压=电池电压 x 2 = 7.2V。 是这样吗?
问题3:如何将 COV、CUV 设置为单节电池电压或整个电池组电压?
问题4:如何将 预充电启动电压、充电电压低、充电电压中等、充电电压高 设置为单节电池电压或整个电池组电压?
请回复我