This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:适用于230V/9A 应用?

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192400/ucc28810-suitable-for-230v-9a-application

器件型号:UCC28810

尊敬的所有人:

我需要设计具有 PFC 和以下规格的 SEPIC 转换器。 输入电压85VAC - 265VAC、输出电压230VDC、输出电流9A。

我现在不确定是否可以将 UCC28810用于此应用。 或者、您是否可以为此建议其他 IC?

我可以找到很多用于 Sepic 拓扑的控制器、但 PFC 是我必须实现的。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为该器件不适合用于 PFC 控制的 SEPIC。 您是否有任何白皮书来说明如何将 SEPIC 用于 PFC?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几篇论文介绍了采用 PFC 的无桥 SEPIC 转换 器、或本应用手册设计 SEPIC PFC 的地方:应用手册 SEPIC PFC。
    在 TI 的 Power Stage Designer 工具中、还有注释7 (请参阅屏幕截图)、其中指出、每个升压控制器也可用作 SEPIC 控制器。 因此、我猜我也可以使用用于 SEPIC 升压拓扑的 PFC 控制器。 但最好是希望制造商确认这是可能的。

    Screenshot Power Stage Designer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于直流/直流转换器、SEPIC 可以代替升压转换器、但功率级别相对较低。 SEPIC 可能没有良好的功率因数和 THD。 让我看一下这篇文章、很快回来。