This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:默认输入电流限制设置

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195250/bq25708-default-input-current-limit-setting

器件型号:BQ25708

您好!

是否有办法禁用输入电流限制复位至3.3A? (8.6.6.1数据表)

在我的应用中、我并不总是能够写入 REG0x3F、电源适配器可能会断开并重新连接、而我无法写入会缩短电池的充电时间。

非常感谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    遗憾的是、无法禁用输入电流限制。 一旦适配器断开连接、输入电流限制将复位至3.3A。 这是为了适应来自 USB 的潜在电源输入。

    此致。