请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1 您好!
我将上述器件用于 Renesas MCU。
我正在发送命令 "RD_DEV_ID (0x03、0x00)"、"RD_DEV_REV (0x06、0x00)"或任何其他命令来读取值、但我得到0xA1 (前一个 SPI 帧的状态)、0xFF
(对命令的响应)数据。
我将以 2个字节发送命令: 如表5-16中所述、第一个字节是命令代码、第二个字节是数据(主要是0x00)。 SPI 数据传输阶段。
我还检查 了状态寄存器3的值、但我获得了相同的数据(0xA1、0xFF)。
我在100ms 的迭代中提供的所有这些命令。
更具体地说, 根据表5-16,在 SPI 数据传输阶段要传输的数据。
请指导我。
附加图像以供参考。
1) 1)命令:0x03 0x00:
2) 2)响应上述命令
3) 3)命令:0x06 0x00
4)对上述命令的响应: