This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653850A-Q1:SPI 接口的 CRC

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189971/tps653850a-q1-crc-for-spi-interface

器件型号:TPS653850A-Q1

你(们)好  

我需要通过 SPI 接口配置 TPS653850、是否有任何用于 MCRC 计算的代码示例?

BR

Saman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy。

    我们这方面的专家目前正忙。 请在星期五之前回复。

    感谢您的耐心等待。

    最棒的  

    戴维·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我仍在等待回应

    BR

    Saman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saman、您好!

    我们没有任何有关 MCRC 计算的示例代码。 您能否准确地概述一下您要做什么?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我尝试向 TPS653850  寄存  器(例如、SENS_CTRL、WR_Address 是0x7B)写入0x00、应传输到 TPS653850的 MCRC 值应为0x35 (CRC-8)或0xD0 (CRC-8/ROHC、假设初始值为0xFF)。  

    但上述 MCRC 均不起作用(寄存器未更新)。 但是、根据使用示波器进行的 SDI 评估调查、我意识到 MCRC 的正确值应为0xE2。 因此、如果我通过 MCU 发送该 MCRC、则该寄存器将更新。  

    另一方面 、TPS653850 数据表中提到、CRC8标准用于 MCRC 计算、但它似乎未遵循网上提供的标准 CRC8、如 https://crccalc.com/ 或 https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc

    您能帮我解决这个问题吗?

    我希望您已经了解了我的问题、否则请告诉我。

    BR

    Saman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 请在星期三回复。

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的问题是否有任何答复?

    BR

    Saman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saman。

    遗憾的是、该器件的器件专家本周未能提供。 他告诉我、他明天会回来查看您的查询。

    谢谢、

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saman:

    遗憾的是、由于 NDA 限制、我们无法在公共 E2E 论坛上支持此器件。 请通过电子邮件联系我们、或在内部 E2E 论坛上处理您的现场团队帖子。

    此致、

    Layne J