你(们)好
我需要通过 SPI 接口配置 TPS653850、是否有任何用于 MCRC 计算的代码示例?
BR
Saman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我需要通过 SPI 接口配置 TPS653850、是否有任何用于 MCRC 计算的代码示例?
BR
Saman
尊敬的 Alex:
我尝试向 TPS653850 寄存 器(例如、SENS_CTRL、WR_Address 是0x7B)写入0x00、应传输到 TPS653850的 MCRC 值应为0x35 (CRC-8)或0xD0 (CRC-8/ROHC、假设初始值为0xFF)。
但上述 MCRC 均不起作用(寄存器未更新)。 但是、根据使用示波器进行的 SDI 评估调查、我意识到 MCRC 的正确值应为0xE2。 因此、如果我通过 MCU 发送该 MCRC、则该寄存器将更新。
另一方面 、TPS653850 数据表中提到、CRC8标准用于 MCRC 计算、但它似乎未遵循网上提供的标准 CRC8、如 https://crccalc.com/ 或 https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc
您能帮我解决这个问题吗?
我希望您已经了解了我的问题、否则请告诉我。
BR
Saman