This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:寻求 BQ25713RSN 设计建议

Guru**** 2527240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194660/bq25713-asking-for-bq25713rsn-design-suggestions

器件型号:BQ25713

大家好、

客户希望设计 BQ25713RSN。

在无电池条件下加电时、有12.6V 脉冲。 是否有可将其更改为8.9V 的寄存器?

如果更改为8.9V、那么使用3节电池充电是否存在任何问题?


您是否会帮助审核 问题并提供您的意见?

感谢您的帮助!

 

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您能指定这些测量值吗? VSYS? VBAT? VBUS?  启动时、CELL_BATPRESZ 设置和寄存器读数是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT_C,由于没有电池、因此它在电感和 MOSFET 之后输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cell_ BATPRESZ 连接到56K、寄存器稍后将提供该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有电池、则如果启用了充电、它会将输出电压充电至寄存器中指定的最大充电电压。 您可以将该值更改为8.9V。

    或者、如果没有电池出现、您可以通过设置 CHARGE_INHIBIN=1来禁用充电。

    此致

    老虎