This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:12V 至200V 升压转换器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, PMP20183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194419/lm3478-12v-to-200v-boost-converter

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: PMP20183

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我撰写这封电子邮件是为了询问您对我的设计的疑问。
我的设计是 SMPS boos 转换器、具有以下规格。
  • Vin = 12V
  • 输出电压= 200V
  • Iout = 6-8mA
  • 开关频率= 500kHz
我使用 LM3478控制器提出的设计是下图中的设计。
我的疑问是:
  • 该 boos 转换器将用于馈入消耗约6mA 电流的多路复用负载。 通过多路复用、我的意思是它将被断开、所以电路将在负载和空载条件之间快速变化。 偏置反馈张力分压器会消耗额外的2 mA 电流。 问题是负载将以30-40KHz 的频率(或多或少)进行多路复用。 很长时间以来、我就在考虑6mA 负载的设计、但我不确定我是否应该以某种方式考虑多路复用效应。 我是否可以假设输出电压在定期更改负载条件的情况下会得到正确调节而不会出现问题?
  • 我尝试仿真电路、但一开始的电感器电流有一些奇怪的东西。 下图显示了我参考的波形。 深蓝色波形是电感器电流。 如您所见、尽管采用 SAE 齿形、但开始时的频率振荡要低得多、这似乎与 Vout 导出完全吻合(浅绿色波形)。 虽然我不担心、因为稳态下的峰值电流略高于振荡中的峰值电流、但我还没有找到发生这种情况的原因。 您能否帮助我找出发生这种情况的原因、并在有问题时解决任何问题?  

  • 我还想为补偿网络提供一些建议。 我认为这已经足够好了、但我不确定。
  • 最后、如果可能、我希望收到有关整体设计的一些一般性反馈。 也许我可以在输出端添加一些旁路电容器? 更改 Vin 网络值或添加更多旁路电容器?

他还在下面发送了另一封电子邮件。

我一直在尝试对基于 PMP20183B 的设计进行仿真、但我有点困惑。
首先,它似乎是在 DCM 而不是 CCM 中运行,尽管我认为这不会是我的要求的问题。  
此外、电感器电流仿真还可得出:  

说实话、这看起来不是很好。  
我对您的参考设计有几个问题。
是否可以将其调整为在 CCM 中工作? 您是否建议我使用 DCM 而不是 CCM? 我一直在尝试将开关频率保持在100KHz、但最终我得到了非常高的电感值(大约1mH)。 您是否强烈建议我使用100KHz 或500KHz 是否足够好? 我认为降低开关频率的主要好处是降低开关损耗、但我不知道在这种情况下它是否真正得到回报。 您对此的建议非常好。 不仅如此,我还无法调整 ISense 网络,使环路保持稳定… 我遵循了数据表中的说明,但我不能得到一个确保稳定性的值。 我唯一能够实现某种稳定性的东西是
LM3478数据表。
感谢您在这方面或几天前发送给您的其他设计方面的任何帮助。 如有必要、我可以向您重新发送另一个设计。
我要问的最后一点是关于输出级(我不知道它是否被称为这样的)。 在您参考的设计中、有多个二极管和电容器。 您能否简单解释一下原因? 此外、在评估板设计中、不仅有一个电容器、而且还有多个电容器。 这是为了降低 ESR 吗? 以下哪项准则可决定应用需要多少个电容器? 及其价值?
再次感谢您抽出宝贵的时间、耐心和帮助。 我真的很感激。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您使用 E2E 论坛、这里有很多需要讨论的内容、我将首先回答设计审查、我们可以看到这是否解答了您的其他问题。 首先看一下设计、电感器值和设计规格、我认为这似乎是可以的、 尽管我建议在输入和输出中使用更多电容、但您可以查看数据表第16页 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3478.pdf?ts=1675937249566&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM3478的应用部分 、您可以在其中逐步了解如何使用 LM3478设计升压转换器。  

    至于补偿、我建议使用此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva067d/snva067d.pdf?ts=1675937359578&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 、其中具体说明了如何为此器件设计补偿电路。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在与我的同事进行检查后、我注意到、您建议的设计中器件的占空比将超出器件可处理的范围、将12至200V 转换为几乎16倍似乎是不可能的。 我还建议查看反激式、而不是正常升压。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的回答。 我建议使用 PMP20183 9V-15V 输入电压升压转换器(200V@10mA)参考设计、该设计似乎满足他的要求。 它具有一个电压三倍频器、可将电压提升至200V。 它是否适合于基于上述条件的应用?

    "该升压转换器将用于为消耗约6mA 电流的多路复用负载供电。 通过多路复用、我的意思是它将被断开、所以电路将在负载和空载条件之间快速变化。 偏置反馈张力分压器会消耗额外的2 mA 电流。 问题是负载将以30-40KHz 的频率(或多或少)进行多路复用。 很长时间以来、我就在考虑6mA 负载的设计、但我不确定我是否应该以某种方式考虑多路复用效应。 我是否可以假设输出电压在定期更改负载条件的情况下会得到正确调节而不会出现问题?"

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我认为、是的、该参考设计似乎与您尝试执行的操作类似、在这种情况下应该是可以的。

    关于多路复用、我认为您的意思是负载突然变化、即负载瞬态。 在这种情况下、您需要使补偿电路具有相当强的弹性和稳定性、以便负载瞬态不会破坏系统稳定。 下面是一个有关稳定性的有趣阅读 、请阅读 https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf、 我还建议使用 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 检查您的设计的相位裕度和 FCO。

    祝您一切顺利、希望这能解答您的问题。

    BR、

    Haroon