This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500-V130:BQ 评估软件-校准过程错误

Guru**** 2752775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193476/bq27500-v130-bq-evaluation-software---callibration-procedure-error

器件型号:bq27500-V130
主题中讨论的其他器件:BQEVSWEV2400

您好!

 

我正在尝试为我的电池管理 PCB 创建黄金映像。 我使用的是 BQ27500DRZT-V130。  

我使用 bqEASY 选项卡 并成功执行1。 设置和2. 配置。

当我尝试执行校准步骤时、我面临以下问题:"电路板偏移校准失败。 错误代码=10。 请参阅随附的图1。

然后、我尝试按下面所示的校准器件、并收到消息:我无法进入校准模式。 请参见图2。 对于电压、温度和电池组电流校准、这是相同的。

 

请提供建议。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查仪表是否处于密封模式。 必须在完全访问模式下执行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 FAS 和 SS 为绿色,我了解完全访问模式是我所处的模式。

    我按照 bqEASY 的步骤1和2操作。 现在为3。 我打开了 Calibrate (校准)选项卡。 但我似乎无法进入校准模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 FAS 和 SS 为绿色,我了解完全访问模式是我所处的模式。

    我按照 bqEASY 的步骤1和2操作。 现在为3。 我打开了 Calibrate (校准)选项卡。 但我似乎无法进入校准模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您打开 CALIBRATION 选项卡时、Err_Rd 是否显示测量值、或者您是否看到有效值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我在初始帖子中有一个屏幕截图。

    它指示 Err_Rd 不过、使用 DATA_RAM 和数据闪存读取值不会有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未读取测量值、则安装可能会出错。 您可以尝试卸载 bqEVSW、删除安装文件夹、然后重新安装 bqEVSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我卸载了 bq 电量监测计评估软件并删除了所有文件: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\bq Evaluation Software。 我重启了。

    然后我安装了:1.  sluc291 EV2400_Support_Components_20110524.exe,2.  sluc706 EV2400Updater-0.32-windows-installer.exe、 sluc367c 3.bqEVSWSetup00.09.92_bq275xx_bq27620_All_2013_03_05.exe。

    现在、我可以在校准屏幕中看到测量值!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告知我们。