This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:芯片毛刺

Guru**** 2811005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190061/lm5116-chip-burring

器件型号:LM5116

您好、E2E 专家、

你好。

我已经使用 webench 工具设计了基于 LM5116的降压转换器、I/P 是来自铁氧体谐振供电设备的60V 交流50Hz 准方波、然后使用整流器将其转换为直流、在初始测试中、一旦我打开 I/P 电源、芯片就会燃烧。 因此、我决定添加一些 MOV 并进行如下更改:

首先、我将 C18替换为100mF、以提供10ms 的软启动时间。

2.我用 MF72-003D11限流热敏电阻替换了保险丝

然后、我将 MOV MOV-07D121K 连接到了引脚中的 J1上。

然后、我 在 C1上添加了一个 MOV MOV-14D101K。

现在芯片未燃烧、但芯片未提供恒定的5V O/P 电压。

以下是最近测试的观察结果:

在首次启动时、电路板工作正常。 所有 LED 都亮起且稳定。  当我第一次为系统通电时、我让它运行10-15秒、以确保它在启动时不会失败。 第二次、第三次和第四次尝试启动系统时、5V 电源 LED 会立即亮起、然后打开 off...indicating、在关闭之前、5V 转换电源仅临时提供给直流板(大约1秒)。  第四次之后、LED 指示灯未亮起、我不再从交流电源获得5V 电源。  

此故障的原因可能是什么?

下面是原理图。

e2e.ti.com/.../schematic-_2800_3_2900_.zip

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,CSC

    请检查 IC 是否正常工作。  按照以下顺序检查引脚电压:1) VIN、2) EN、3) UVLO 4) VCC、5) SS、6) COMP 和7) SW。   

    2.请检查指示灯是否损坏。  

    -Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    你好。

    IC 工作正常、可按预期提供输出、但有时当系统打开并短暂打开和关闭时、它会损坏。

    看到图像、芯片正在燃烧、10个芯片中有2个被燃烧、所以我添加了 MOV (部分未在聊天中给出)、现在 IC 未燃烧、但当我暂时打开 I/P 电源时、它仍然损坏或发生了什么情况、 我不知道 LED 完全不发光。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,CSC

    然后、请检查引脚上是否存在过压(尤其是在 SW 上)。 此外、请检查组件温度。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    你好。

    是的、我进一步检查了、这里有更多反馈。
    安装 MOV 后、我将在 C21上获得奇怪的输出。
    53V AC 上的输入电压
    BR1引脚3-4上的电压(整流器):52V DC
    C21两端的电压:-19-20V (输出为-ve 高电压)
    如果我移除 MOV、恐怕它会烧断、因此我从交流 I/P 线路移除了 MOV、但将 MOV 保持在直流线路上的整流器之后、仍然保持相同的输出。
    IC 看起来温度更低、大约30-35C、但输出奇怪。
    我应该怎么做、应该添加更多大容量电容器吗?
    由于我要将直向50V DC 转换为5V DC、所以高压降是否是问题所在、我是否应该尝试将其转换为12V 而不是5V? 然后、我可以使用另一个稳压器将12V 降至5V。

    我已经使用3个不同的板完成了此测试、并获得了相同的结果。
    这里是我使用的 MOV
    我并联了 J1上的 MOV MOV-07D121K。
    我在 C1上添加了一个 MOV MOV-14D101K。
    我用 MF72-003D11限流热敏电阻替换了保险丝

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,CSC  

    您必须使用 示波器而非 DVM 来测量 VIN 引脚电压和 SW 引脚电压。 请使用"触发"功能来捕获过压事件。

    -Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    你好。

     请查找随附的 CSV 和 WFM 文件、以便在48.5V 和60V 交流电压下启动。 CH1测量 VIN、CH2测量 L1输入端的 SW。

    我注意到高达119VDC 的极高电压尖峰。

    e2e.ti.com/.../4786.Waveforms.zip

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,CSC  

    请检查峰值 VIN 引脚电压是否上升至~ 85V 以上。 如果答案是肯定的、则必须施加更强的 MOV 或增加输入电容器。

    2.如果 VIN 小于 ~ 85V、请在 Q6的漏极连接和 R45的接地连接之间尝试使用 RC 缓冲器。   

    或者、您可以在 Q5的栅极上添加一个2 - 5欧姆的栅极电阻器、以便最大限度地减小 SW 上升沿的尖峰

    埃尔