This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:使用外部稳压器时的输入电压

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116-HT, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195268/lm5116-ht-input-voltage-if-using-an-external-regulator

器件型号:LM5116-HT
主题中讨论的其他器件: LM5116

你(们)好

 

LM5116的输入范围为6V 至100V、其中 LM5116-HT 限制为80V (假设出于散热原因)。 如果未使用内部稳压器(7.4V)并且 VCCX 引脚提供外部电源、我怀疑 LM5116-HT 可在80V 以上使用。 有人可以确认吗?

 

此致

 

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin  

    遗憾的是、TI 不保证/确认数据表限制之外的任何内容。  

    用户负责在数据表限制之外进行设计、必须测试和验证其设计。

    埃尔