This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:热阻信息

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935151/ptd08d210w-information-for-thermal-resistance

器件型号:PTD08D210W
主题中讨论的其他器件:UCD7242

大家好、

我们的一位客户 正在为使用 PTD08D210WAC 降压转换器的电路板进行热设计。   客户尝试查找结温最高值和结、外壳、电路板之间的热阻、但 数据表仅提供最高环境空气温度。 它不会对结点和环境之间的热阻有任何影响。 我们是否有该器件的数据/信息?

感谢您的回答、期待您的回答。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     该模块是使用 UCD7242构建的 PCB 类型开放式框架模块。 因此、与 IC 不同、它没有指定 θ JA 等  

    如果您仍然更喜欢数字、则可以参阅 UCD7242数据表、其中指定了自然对流条件下19.1°C/W、200LFM 气流条件下15.1°C/W 和400LFM 条件下13.4°C/W 的 ThetaJA。

    此致、

    Gerold

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gerold、您好!

    感谢您的回复、我已经就此通知了客户。

    此致、

    梅纳德