This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] POL HV 降压转换器

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM25116, LM25117, LM5642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195095/evaluation-to-the-pol-hv-buck

主题中讨论的其他器件:TPS40170LM25116LM25117LM5642

你(们)好,先生

我们将按如下方式对应用进行评估  

VIN = 36V (最大值)、IIN = 10A (最大值)、VOUT = 15V ~ 24V、IOUT = 20A (最大值)

您能否帮助推荐适合我们应用的器件?

欢迎您提出任何意见!

谢谢

此致