This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:振荡频率变化

Guru**** 2511075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194235/uc2844a-oscillation-frequency-variation

器件型号:UC2844A

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一个客户关于 UC2844AN 振荡频率变化的问题。 主要条件如下所述。
(问题1)
对于该器件的振荡频率变化、仅使用以下"初始精度"是否正确?
(问题2)
如果问题1是"是"、是否可以向我提供有关整个温度范围内的可变性的数据?
数据表数据似乎是25°C 时的数据

(主要条件)
电源电压:VCC = 19至22V
℃℃:-15 ̊ C 至+75 ̊ C

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计中的预期频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    RT 和 CT 低于和327kHz。
    RT:5.6kΩ μ s (变化范围:±1.25%)
    CT:940pF (470pF x 2视差、变化范围:±5.16%)

    我想再问一个问题。
    (问题3)
    对于振荡器与电气特性之间的差异、是否有必要考虑以下三项?
    将这三项中每一项的可变性相加。
    (问题4)
    我的 VCC 规格在19V 和22V 之间变化。
    在这种情况下还应考虑"电压稳定性"要求吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (问题1): 对于该器件的振荡频率变化、仅使用以下"初始精度"是否正确?

    这是为了指定不同器件之间的差异,即您可能看到一个器件的频率为52kHz,而 另一个50kHz,但任何器件的频率都不能低于47kHz 或高于57kHz。

    (问题2) 如果问题1是"是"、是否可以向我提供整个温度范围内的可变性数据?  数据表数据似乎是25°C 时的数据

    例如、如果您获得的器 件物理频率为50kHz、则其温度稳定性 TMIN≤TA≤TMAX 的变化为5%、即(50kHz x 0.95)= 47.5kHz 至(50kHz x 1.05)= 52.5kHz。 如果您选择另一个器件单元、则该单元的初始频率可以为57kHz (或47kHz)、然后您需要根据57kHz (或47kHz)确定其温度原因变化。

    (问题3) 是否有必要考虑以下三项、了解振荡器与电气特性的差异?  将这三项中每一项的可变性相加。

    对于温度,我已经向你展示了如何添加,所以对于电压,你也需要添加。

    (问题4) 对于 VCC、我的规格在19V 和22V 之间变化。  在这种情况下还应考虑"电压稳定性"要求吗?

    --是的,你需要考虑"电压 稳定性",并针对频率变化加入这种变化

    此外、您还需要添加设置电阻器和电容器容差以应对频率变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。
    (问题5)
    "温度稳定性"项目在典型值中被描述为5%、但您是否有关于最小值和最大值的信息?
    (问题6)
    有关"电压稳定性"和"温度稳定性"的问题。
    例如、以下近似值是否有效?
    他们似乎想知道它根据客户的情况有多大的变化。
    此外、如果有方法可以提及该变体、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5%基于注释所示的设计、不包括最小值和最大值、因为它不是经过测试的参数、

    无论变化范围如何、都需要使用1%的电压稳定性。