Other Parts Discussed in Thread: LM25085
您好!
这是采用 LM25085稳压器的设计、该稳压器可通过一组4S 锂离子电池在12V 输出电压下实现最大8A 的输出电流。 现在、我们将使用设置为16V 的电源和5A 的电流限制进行测试。 当连接到3欧姆负载时、输出电压从12V 下降到10.9V、电源仅提供2.8A 电流、低于其5A 的限值。
这是原理图
这里是布局
在所有有过孔的覆铜中、该2层1.6mm PCB 的底层上有相同的覆铜。 我已经放入了颜色点来引用这些网。 紫色表示 GND、橙色表示 Vin、蓝色表示 Vout、浅绿色表示连接到 PMOS 漏极的网。
就温度而言、L1电感器约为48 C、C9为55 C、U2为44 C、Q3为46 C、C5为38 C、运行15分钟时驱动3欧姆负载。 它是否由于热量而节流?
一个想法是将 Radj 从2.7k (R12)增加到5k 以减少电流限制。 这是 Vout 下降的原因吗? Q3 MOSFET 的 Ron 最多为17m Ω、因此根据数据表中的计算结果、不应达到电流限制。
请告诉我们您的想法以及改进布局的任何方法。
谢谢、Prithvi