This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:为什么电感器与电阻器串联?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194608/lm5017-why-the-inductor-in-series-with-a-resistor

器件型号:LM5017

尊敬的 TI 专家:

 下面的电路来自 LM5017规范、

我的问题是、为什么电感器与电阻器 R8串联?

我应该何时 将 R8置于设计中?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放置电阻器是为了方便进行电感器电流测试。

    此致、

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。  我还有三个问题...

    数据表显示了计算3类纹波电路 Cr 的两种方法、其中一种应该遵循25或50mV? 它们的含义是什么?

    2.如果 C6 (Cr)没有3300pF、我可以使用2200或4400Pf 进行替换吗? 您推荐哪一个?

    3. LM5017是否包含软启动功能? 如果我想添加软启动功能、我必须在下面添加外部电路、使用二极管连接 VFB 和 Vcc?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该是25mV。 您还可以参阅数据表表表表7.1。  

    2.您可以使用表7.1中的公式7进行计算。 较小的 Cr 会使纹波更大、因此有利于 COT 的稳定运行。

    3.是的、请使用外部软启动电路实现此功能。

    此致、

    宏嘉