This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:TUSB546AI-DCI 视频放大器;数据传输

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194774/tusb546a-dci-tusb546ai-dci-video-data-transfer

器件型号:TUSB546A-DCI

大家好!

为了解决我的设计中的问题、我介绍了 TI 的 TUSB546AI-DCI IC、

问题:

使用 Type-C 插座传输视频、音频和数据。  

我使用的 SoM 平台具有 USB 3.0和 HSMI 2.0 PHY、我尝试将两者集成在一起、通过它获取 Type-C 视频、音频和数据。

一般而言、我希望获得 Type-C 的操作、例如 USB 3.2 PHY 和更高版本。

问题:  

使用 TUSB546AI-DC IC 可以解决我的问题吗?

我是否可以 使用 TUSB546AI-DC 传输到任何支持 Type-C 视频、音频和数据的屏幕?

谢谢大家、

Yishai、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yishai

    当您说 HSMI 2.0 PHY 时、我假设您是指 HDMI2.0 PHY?

    可支持 Type-C 上的 HDMI、请参阅此应用手册、了解如何使用 TUSB546通过 Type-C 实现 HDMI、 https://www.ti.com/lit/an/slla333/slla333.pdf。 但由于 HDMI 是直流耦合接口、具有 Type-C HDMI 的源只能连接到具有 HDMI 插座的接收器、因此无法连接到 Type-C 监视器。 通过此实现、您还将失去 USB 功能。  

    要在 Type-C 源设备与 Type-C 接收设备之间建立连接、您需要具有 DisplayPort (DP)源设备。 具有 DP over Type-C 的源端可以连接到具有 Type-C 或 DP 插座的接收端。 它还可以通过支持 USB + 2条 DP 信道来保持 USB 功能。  

    另请参阅此白皮书、 快速了解 USB Type-C、网址为 https://www.ti.com/lit/wp/slyy109b/slyy109b.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、

    是的。 我是指 HDMI,键入错误:)

    遗憾的是、我没有从 SoM 平台中输出 DP、  

    使用 HDMI 转 DP 转换器 IC 是否可以接受? 我可以获得 Type-C 支持的完整功能吗?

    此致、

    Yishai、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishai、

    是的、但我看到了 DP 到 HDMI 有源协议转换器、我还没有看到 HDMI 到 DP 协议转换器。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我理解、感谢您的支持。

    Yishai、