This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:Ucc28730

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935928/ucc28730-ucc28730

器件型号:UCC28730

一个奇怪的问题:如果 DRV 引脚在芯片内部通过受控电流被内部钳位至14.5V、那么是否可以在外部将其钳位至5V? 还是6V?

如果可能的话、可以使用全新的方法

感谢有关此方面的任何评论

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28730使用29mA 的内部电流源驱动 FET。  栅极驱动器输出被钳位至最大14.5V。  将驱动输出钳制为5V。  当栅极驱动为高电平时、它将提供29mA 的电流、从而导致 IC 中的功率耗散过大。  我不建议这样做。

    此致、