This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:UCC24610

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935918/ucc24610-ucc24610

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件:UCC28730-Q1

许多 GaN 应用需要6V 电压以实现各种偏置目的。

在这方面、我们是否可以使用 UCC28730-Q1针对6V 输出提供的评估电路?

UCC24610针对5V 输出进行了"优化"、其 VCC 最大为6.5V。 因此、6V 似乎是一个相当安全的限值。

对这一点的任何审查都将受到高度赞赏。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 UCC28730-Q1实现6V 输出、它不限于5V

    UCC24610似乎可以提供6V 的输出电压。

    此致、