This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:USS28730

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935906/ucc28730-uss28730

器件型号:UCC28730

我使用 工作平台来获取 UCC28730的设计。

请参见随附的 sch。

使用的 Vout 值为12V

但结果显示"实际输出电压为18V"

我想知道这是否不是拼写错误:初级侧控制的 Vout_aux 很可能是18V

CLD 您会发现这个 Pl?

-robine2e.ti.com/.../4174.WBDesign7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    Na=12和 Ns =8。

    VAUX = Vout* Na/NS = 12V * 12/8 = 18V。 这就是您的 VDD 电压。  该工具对于12V 设计似乎是正确的。

    此致、