This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:关于 IPEAAK&ILED 设置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92515HVEVM-749, PMP15004, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935069/tps92515-q1-about-ipeak-iled-setting

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515TPS92515HVEVM-749PMP15004LM3409

您好。当我设置和测试产品的 IPEAK 和 ILED 时,遇到了一些问题。 第一次将 IADJ 引脚短接至 VCC 引脚,VIADJ 应为2.4V (典型值)。当我设置 RSENSE = 0.5欧姆时,Ipeak 应为0.48A,ILED = IADE 应为0.392A。 但我的测试结果是 IPEAK = 0.496A、ILED = 0.330A。

第二 次、我将电阻器分压以设置 VIADJ =1.63V。当我设置 RSENSE =0.174 Ω 时、Ipeak 应为0.0.862A、ILED =IAVE 应为0.704A。 但我的测试结果是 IPEAK = 0.568A、ILED = 0.767A。

我对设置值与实际测试值之间的差异非常困惑。 可以帮助我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将计算得出的 IPEAK 设置为0.48A、可以预期得到0.496A。  此计算结果与您所说的一样、0.24V/0.5欧姆= 0.48A 峰值。  该平均值由电感器的 di 计算得出、数据表对此进行了说明。  如果您为我提供您的值、我可以计算您的设计。  VIN、VLED、RCS、电感值、ROFF、 COFF 以及有关您的设计的任何其他内容。

    第二次: Viadj = 1.63V、VCS = 0.163V、IPEAK = 0.163/0.174 = 0.937A。  您的 IPEAK 低于无法达到的平均值。  如果我获取与您的第一次测试不同的值、即0.496A - 0.330A = 0.166A、然后将其与您的平均值0.767A 相加、我得到接近的0.933A。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复~

    下面是我的设计信息。

    VIN=8~16V、13.5V 典型值

    VLED=6V

    RCS =不决定、ILED 目标0.5A。

    电感值=47uH

    D (p-p_RIPPLE)=45%

    ROFF=20k Ω

    COFF = 470pF

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您的设计的计算方法:

    标称输入电压 13.5.
    VIN 低电平 8.
    输入电压高 16.
    ILED 0.5. A
    很好 20000 电阻
    COFF 4.7E-10. F
    VLED 6.
    L 0.000047 h
    DI 0.45. %pkpk
    输出电流 1
    Viadj 2.4
    VCS 0.24.
    IOFF 0.000275 A
    TOFF 1.70909E-06 S
    DIL 0.2181818 Apkpk
    %rip 0.4363636 %
    IPK 0.609090909 A
    RCS 0.394029851 电阻
    标称值 1.3677E-06 S
    碳粉不足 5.12727E-06 S
    高音 1.02545E-06 S
    fswnom 325059.1017 Hz
    fswlow 146276.5957 Hz
    弗斯利 365691.4894 Hz

    您的电流纹波接近您的规格。  Iadj 使用2.4V 的电流感应电阻器值为0.394 Ω。  请注意、由于输出电压较低、纹波可能会更高。  您使用的是续流二极管是什么?  关断计时器未考虑正向压降、这会在输出电压较低的情况下使电流纹波更高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    在我的设计中,续流二极管是 PDS3100。 电流纹波较高意味着电感 器纹波或 ILED 容差?  VLED 的测量值为6.24V。 我无法更改我的输出电压 。 那么 、如何解决 ILED 大容差问题呢? 我应该减小电感器电流纹波吗? 但也许我会同时增加我的电感值.... 我不知道。 无论如何、我尝试 将 ROFF 20kohm 更改为10kohm。 然后,IPEAK 计算 值 接近实际测试值,但我仍然无法获得 目标 ILED。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TPS92515调节峰值电流、因此电感器容差会导致误差。  但是、如果电感器的容差为+/- 20%、纹波为45%峰间值、则电感器容差的平均调节误差将为+/- 4.5%。  如果您有电流探头、则可以查看电流并确定 V = L *(di/dt)对应的电感值。

    您尝试在设计中达到多高的精确度?  此外、确保您的电感器可以处理您尝试运行的电流、并且它用于电源应用(可以处理开关)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    我‘ve 板上的47uH 电感器更改为68uH,然后 IEAK 增加,但 ILED 没有变化。  ILED 精度为+/-7%、但到目前为止、我无法满足容差要求。

    另一个问题我很困惑、开关电压和电流存在阻尼振荡。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是部件的工作方式。  这两个测试之间的情况是相同的、峰值电流应保持不变、并且平均值应由于电感更高而略有上升、前提是它不会饱和。

    该器件不是一款非常精确的电流调节器。  为了提高精度、您可以向 Iadj 添加一个2.2V 基准电压、2.4V 的内部钳位将不会那么精确。  这位于数据表顶部的第5页中。

    您能否提供47uH 和68uH 电感器的电感器电流示波器图片、以及开关电压和电流的阻尼振荡图片?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附47uH 和68uH 电感的测试图。

    下面是测试结果。

    VIN=12V

    47uH 电感条件:VLED=6.05v,ILED=0.462A (用万用表测量)

    68uH 电感条件:VLED=6.1v,ILED=0.508A (用万用表测量)

    VIADD=5*27/(27+56)=1.63V、RCS=0.267 Ω

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    当我们使用直流/直流 IC 进行设计时、我们应该检查哪些与电感器和 FET 相关的参数? 对于电感器,Isat,IRMS,DCR… 如何检查,只需查看示波器图、EMC 和热量即可?

    我从 TI 网站上了解了 tps92515HVEVM-749原理图。 我对此有一些疑问。

     R8和 C10 的作用是什么? 我猜他们会吸收开关的浪涌电流。 以及如何设置它?

    Roff1  前面的 D3是什么?

      Roff2的用途是什么?

    的关断计时器模式与传统电流环路不同,只需检查 IPEAKmax 并限制它即可。。

    谢谢~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不‘ve 您之前的评论:“我将电路板上的47uH 电感器更改为68uH,然后 IPEAK 增加,但 ILED 没有变化。”

    平均值上升了68 μ H、这是预期的。

    47uH 电感条件:VLED=6.05v,ILED=0.462A (用万用表测量)

    68uH 电感条件:VLED=6.1v,ILED=0.508A (用万用表测量)

    取 两幅图的最小和最大纹波: (359mA - 102mA)/(600mA - 239mA)= 0.71。  0.71 * 68uH = 48.4uH (这显示了两个电感器之间的电流纹波差异似乎是正确的)。

    示波器图片也毫无意义。  峰值电流点不同、这些不同的工作点吗?  68uH 的峰值测量值为369mA、47uH 的峰值测量值为600mA。  峰值电流的计算为610mA。  68 μ H 的示波器图片看起来是不同的工作点、即不同的 RCS 或不同的 Viadj。  此外、您的 DMM 测量结果显示、LED 电流更高、示波器图中没有。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是设计过程的一部分。  当您计算设计时、您在工作点具有输入电压、输出电压、线圈和开关频率。  MOSFET 处于内部。  电感器需要能够以所选的开关频率和电流(峰值和平均值、饱和峰值、温升平均值)运行。  在测量 LED 电流时、您不想使用 RMS、而是要使用平均值。  这是因为与电阻负载不同、输出电压随着电流的变化而保持相当恒定。

    PMP15004 www.ti.com/.../universalsearch.tsp 上提供了一种包含EMI 滤波的设计、它类似于您正在设计的输入和输出电压。  它具有更高的电流、但它仍应适用于您正在执行的操作。

    1) 1) R8和 C10是振铃的阻尼网络、尽管显示的值错误、但不会对这些值执行任何阻尼。  由于不需要它们、因此它们不会被组装。

    2) 2) D3用于在分流 FET 调光时阻止输出电压馈送 Coff、这正是 Roff2的作用。

    3) 3) 当分流 FET 调光时、输出电压接近零。  Coff 无法充电、会达到最大关断时间、从而导致电流下降。  Roff2允许 Coff 充电、如果尺寸正确、它将在输出分流(短路)时将电流调节到与正常运行大致相同的水平。

    4) 4) 是的、它调节峰值电流。  关断时间使用 Vout 为 Coff 充电。  这样、di = C *(dv/dt)保持 di 恒定。  如果 dv (LED 电压)加倍、则 dt (Coff 的充电时间为1.0V)减半。  这可以在输入和输出电压发生变化时使平均 LED 电流保持相当恒定。  这意味着当输入电压或输出电压发生变化时、开关频率会发生变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不‘ve 您之前的评论:“我将电路板上的47uH 电感器更改为68uH,然后 IPEAK 增加,但 ILED 没有变化。”

    →我认为这 是 因为 VIADJ 的设置。 在此之前,我将 IADJ 短接至 VCC。 这次我使用 RSENSE= 0.5欧姆, 没有 准确计算 RSENSE 来设置目标电流。 请检查附件。

    '示波器图片也毫无意义。  峰值电流点不同、这些不同的工作点吗?  '

    →在我测量之前、每次使用电流探头:IL 和 I 将电流探头通道设置为零时、它们都是相同的测量点。   我只是交换了电感。 我还发现 ILED 有时比 IPEAK 大。 我不知道为什么。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存在差异、示波器图片与万用表测量值不匹配。

    LM3409应上升、直至达到峰值电流设置、然后关闭。  如果电感器值发生变化、则峰值电流阈值应保持不变。

    ILED 不能大于 Ipeak、除非设计或操作出错、否则无法实现。

    确保 Iadj 和 RCS 匹配计算结果以及万用表测量值。

    此致、