This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:输入电容

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186745/tps25810-q1-input-capacitance

器件型号:TPS25810-Q1

大家好、

对于 TPS25810-Q1、我有两个问题、如下所示。 你能提供建议吗?

第一。 输入电容是否有严格要求?  

数据表图20中的输入电容为47uF x3。  

在我的应用中、最大总线电流为900mA。 是否可以消除输入电容的大小?

2。 下表3中针对 STD 模式的 CC 能力广播。  

如果选择了 STD、最大负载电流是多少?

USB2.0为500mA、USB3.2为900mA/1.5A 吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    对于第一个问题、如果您仅使用900mA、我认为您可以减小电容、我想47uF X 2和0.1uF 是可以的。

    对于第二个问题、是的、STD 模式应该是标准模式、您可以在数据表中找到它。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    非常感谢。 我忽略了 CHG 引脚的降低、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    如果您仍有任何疑问、请随时告诉我。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San。

    在我的情况下、负载电流可降至最大500mA 或最大100mA

    您能否建议我是否可以进一步减小更多电容?

    我计划使用以下 cpacitor 作为输入。

    请告知每种情况需要多少上限。

    第一。 500mA 最大情况

    2。 100mA 最大情况

    47uF/6.3V/3225 GRT32ER70J5476K

    0.22uF/10V/1005 LMK105 B7224KVHF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    很抱歉,我们现在正在度假,我们回来时我会给你答复。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    一个47uF 和一个0.22uF 即可。 谢谢你。

    此致、

    Kuno