This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:REGN 电压为8V、VSYS 和 HIDRV1约为1.6V、而 Vbus @12v (适配器已连接12V、电池未在图片中)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931826/bq25713-regn-voltage-of-8v-and-vsys-and-hidrv1-of-the-order-of-1-6v-while-vbus-12v-with-adapter-of-12v-connected-and-battery-not-in-picture

器件型号:BQ25713

您好!  

我们正在尝试提升备用电池系统、但作为第一步、我们将尝试查看在没有电池的情况下 VSYS 是否通过 BQ25713电池充电器部件从适配器12V 输入获取电源。  

附件是我们针对原理图/硬件实现的实现。  

我们发现、在适配器输入为12v 时、REGN 显示的是8V 的电平、而根据数据表、它应该是6V。  

此外、我们发现仅 HIDRV1电平为1.6V、电感器输出仅为1.6V。  

VBUS 的电压为12v、我们已将 CELL_batpresz 设置为支持3S -即 REGN 的58%。  

我们的原理图实现中是否存在任何问题、或者我们在这里缺少什么问题?

e2e.ti.com/.../6507.BQ25713_5F00_Ckt.pdf

谢谢、诚挚的问候

Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只是想更新跳线信息。  

    J3用于绕过整个电池备用系统。  

    当实现电池供电系统时、我们使用 J1和 J2并保持 J3断开。  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

      REGN 不应为8V、是否可以拆卸和更换 IC 以检查初始 IC 是否损坏? 此外、REGN 的输出应连接2.2uF 或3.3uF 的输出。 (请参阅数据表中的 REGN 说明)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:  

    感谢您提供信息。 我们将更换 IC 并进行检查。  

    我们还将把电容从1uF 更改为2.2-3uF。

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确认问题是由 IC 驱动的、更换 IC 解决了问题。  

    谢谢

    Dharin