This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:控制 LED 和 LED 显示按钮

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z80EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187814/bq40z80evm-020-controlling-the-leds-and-the-led-display-button

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

我正在使用 BQ40Z80EVM-020并尝试控制板上提供的 LED。 我已经设法使 LED 在模块处于充电模式时工作、但是在器件处于闲置模式或放电时 LED 不工作。 我尝试按下 LED 显示屏按钮4秒钟、但 LED 仍然无法正常工作。 我已经阅读了 EVM 的数据表和 BQ40Z80的技术参考手册、但无法确定 LED 是否正常工作。

我假设我的某些设置不正确。 如果有人能帮助我确定设置、那将是一个很大的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    您能否发送 EVM 跳线连接图片和配置的跳线说明? 此外、.gg 文件会很有帮助、以便我可以检查固件是否设置正确。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    下面是我的跳线连接和引脚配置的图片、这些是我根据跳线完成的。

    引脚12 - TS3 ([MFP12_SEL0][MFP12_SEL1][MFP12_SEL2]= 001)
    引脚13- TS4 ([MFP13_SEL0][MFP13_SEL1][MFP13_SEL2]= 001)
    引脚15 - GPIO ([MFP15_SEL0][MFP15_SEL1]= 10)
    引脚16 - GPIO ([MFP16_SEL0][MFP16_SEL1]= 10)
    引脚17 DISP (MFP17_SEL0][MFP17_SEL1][MFP17_SEL2]= 010)

    引脚20、21、22- LED ([MFP20_SEL0][MFP20_SEL1][MFP20_SEL2]= 000)

    这是 GG 文件的链接

    我还注意到 TP5 (DISP 测试点)和 GND TP 两端的电压非常低(0.155V)。 这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    感谢您提供其他数据。

    我需要一些时间来检查您的配置、我将最迟在本周结束时作出响应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    我查看了您的所有设置、一切看起来都正确。 您能否再次检查测试过程中是否没有发生 CUV 事件、是否能够使用为 DISP 功能配置的不同引脚进行测试? 我想确认它是与引脚相关还是与实际的 FW 功能相关。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    不、我似乎没有提出任何 CUV 标志。 我以前曾尝试过引脚15和引脚13、今天早上又尝试过、但结果仍然相同。 尽管在不更改寄存器的情况下、当我更改跳线以将引脚17从 DISP 更改为 GPIO、将引脚15从 GPIO 更改为 DISP 时、我想尝试按 LED Display 按钮进行检查。 令我惊讶的是、所有6个 LED 都点亮了几秒钟、然后 LED D3持续点亮了几秒钟。 此时我的 SOC 为98%。

    之后、我将引脚15和17的寄存器更改为正确的值、但 LED 不工作。 我也改回寄存器后无法复制相同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我已经为 BQ40z80准备了原理图、希望查看原理图、但我不想在线发布。 我可以通过任何方式将其直接发送给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    我将尝试自行设置和进行一些测试、但我需要几天时间来测试、因为出差、我可能无法确认、直到下周初。 您能否同时共享 SREC 文件、以便我可以完全复制您的设置。

    您可以在 E2E 上向我发送朋友请求、我们可以通过私人消息进行交谈。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    您可以从 此处下载 SREC 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    谢谢、我会尽快尝试进行测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    Wyatt 不在办公室、他回来后将作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    我能够重新创建您的问题、我认为是由固件在选择 DISP 功能时未启用引脚上的上拉导致的。 我尝试将引脚15用作 GPIO、并且能够使其正常工作、而不会出现任何问题(确保在更改引脚配置时重置监测计以确保其已更新、同时 LED_EN 必须为1)

    我还看到引脚17未被拉高、因此除非您将其拉高、否则它无法进行转换、因此我使用引脚15作为 GPIO 并将其设置为高电平、并将引脚17配置为 DISP 引脚、 在这种情况下、它仍然可以工作、LED 显示正确的 SOC。 如果您需要使用引脚17、则需要在该引脚上使用某种上拉电阻器。 引脚15应该可以正常工作(我一侧确实如此)。 我将向 FW 团队报告这一点。

    很抱歉耽误了时间、因为我认为 SREC 共享是默认配置、而不是黄金映像、一旦确定、我就能够确认行为。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt 的回复、

    我在过去几个星期内不在办公室。 我将尝试使用引脚15和17、并将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、
    我尝试使用引脚15作为 DISP、虽然在 DISP 测试点和 GND 之间有大约4.5V 的电压、但按钮仍然无法正常工作。 是否可能缺少在"LED Configuration"部分下需要做的一些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    我会使用跳线仔细检查 EVM 上的引脚映射。 我能够使它与其他引脚一起工作。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我从头开始执行引脚映射和引脚配置、但没有帮助。 有一件事让我感到困惑。 我同时参考了 BQ40Z80的技术参考手册和 BQ40Z80EVM 用户指南。 它们都显示了一些冲突的引脚配置。 请参阅以下示例

    如果您在下图中看到 BQ40Z80-EVM 用户指南中的引脚配置、建议将引脚17用作 GPIO、引脚配置应为 [MFP17_SEL2:MFP17_SEL0]=100、这对我来说意味着 MFP17_SEL2应为1、而其余的2应为零。

    但是、如果我在 BQ40Z80的 TRM 中看到这一点、则建议将引脚17用作 GPIO、引脚配置应为"设置:引脚配置[MFP17_SEL0][MFP17_SEL1][MFP17_SEL2]= 100"、这意味着 MFP17_SEL0应为1、另两个应为零。

    可以帮我检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    事实证明、我使用的是 TRM、而我本来应该一直使用用户指南、但按钮现在运行完美。 感谢您的支持。