主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、
我正在使用 BQ40Z80EVM-020并尝试控制板上提供的 LED。 我已经设法使 LED 在模块处于充电模式时工作、但是在器件处于闲置模式或放电时 LED 不工作。 我尝试按下 LED 显示屏按钮4秒钟、但 LED 仍然无法正常工作。 我已经阅读了 EVM 的数据表和 BQ40Z80的技术参考手册、但无法确定 LED 是否正常工作。
我假设我的某些设置不正确。 如果有人能帮助我确定设置、那将是一个很大的帮助。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 BQ40Z80EVM-020并尝试控制板上提供的 LED。 我已经设法使 LED 在模块处于充电模式时工作、但是在器件处于闲置模式或放电时 LED 不工作。 我尝试按下 LED 显示屏按钮4秒钟、但 LED 仍然无法正常工作。 我已经阅读了 EVM 的数据表和 BQ40Z80的技术参考手册、但无法确定 LED 是否正常工作。
我假设我的某些设置不正确。 如果有人能帮助我确定设置、那将是一个很大的帮助。
谢谢。
您好、Wyatt、
下面是我的跳线连接和引脚配置的图片、这些是我根据跳线完成的。
引脚12 - TS3 ([MFP12_SEL0][MFP12_SEL1][MFP12_SEL2]= 001)
引脚13- TS4 ([MFP13_SEL0][MFP13_SEL1][MFP13_SEL2]= 001)
引脚15 - GPIO ([MFP15_SEL0][MFP15_SEL1]= 10)
引脚16 - GPIO ([MFP16_SEL0][MFP16_SEL1]= 10)
引脚17 DISP (MFP17_SEL0][MFP17_SEL1][MFP17_SEL2]= 010)
引脚20、21、22- LED ([MFP20_SEL0][MFP20_SEL1][MFP20_SEL2]= 000)
这是 GG 文件的链接。
我还注意到 TP5 (DISP 测试点)和 GND TP 两端的电压非常低(0.155V)。 这是问题吗? 

您好、Wyatt、
不、我似乎没有提出任何 CUV 标志。 我以前曾尝试过引脚15和引脚13、今天早上又尝试过、但结果仍然相同。 尽管在不更改寄存器的情况下、当我更改跳线以将引脚17从 DISP 更改为 GPIO、将引脚15从 GPIO 更改为 DISP 时、我想尝试按 LED Display 按钮进行检查。 令我惊讶的是、所有6个 LED 都点亮了几秒钟、然后 LED D3持续点亮了几秒钟。 此时我的 SOC 为98%。
之后、我将引脚15和17的寄存器更改为正确的值、但 LED 不工作。 我也改回寄存器后无法复制相同的内容。
您好、Wyatt、
您可以从 此处下载 SREC 文件。
Bhavil、您好!
我能够重新创建您的问题、我认为是由固件在选择 DISP 功能时未启用引脚上的上拉导致的。 我尝试将引脚15用作 GPIO、并且能够使其正常工作、而不会出现任何问题(确保在更改引脚配置时重置监测计以确保其已更新、同时 LED_EN 必须为1)
我还看到引脚17未被拉高、因此除非您将其拉高、否则它无法进行转换、因此我使用引脚15作为 GPIO 并将其设置为高电平、并将引脚17配置为 DISP 引脚、 在这种情况下、它仍然可以工作、LED 显示正确的 SOC。 如果您需要使用引脚17、则需要在该引脚上使用某种上拉电阻器。 引脚15应该可以正常工作(我一侧确实如此)。 我将向 FW 团队报告这一点。
很抱歉耽误了时间、因为我认为 SREC 共享是默认配置、而不是黄金映像、一旦确定、我就能够确认行为。
此致、
Wyatt Keller
您好、Wyatt、
我从头开始执行引脚映射和引脚配置、但没有帮助。 有一件事让我感到困惑。 我同时参考了 BQ40Z80的技术参考手册和 BQ40Z80EVM 用户指南。 它们都显示了一些冲突的引脚配置。 请参阅以下示例
如果您在下图中看到 BQ40Z80-EVM 用户指南中的引脚配置、建议将引脚17用作 GPIO、引脚配置应为 [MFP17_SEL2:MFP17_SEL0]=100、这对我来说意味着 MFP17_SEL2应为1、而其余的2应为零。
但是、如果我在 BQ40Z80的 TRM 中看到这一点、则建议将引脚17用作 GPIO、引脚配置应为"设置:引脚配置[MFP17_SEL0][MFP17_SEL1][MFP17_SEL2]= 100"、这意味着 MFP17_SEL0应为1、另两个应为零。
可以帮我检查一下吗?