This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:浪涌电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933070/bq25703a-inrush-current

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好、香榭丽舍

由于高浪涌电流、客户面临(SRP - SRN) 0.5V 电压规格问题

您能否建议在引脚上简单使用二极管来保护它们形成电压尖峰?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

      客户是否有类似 EVM 上的浪涌控制电路? EVM 具有外部浪涌控制电路、可通过该电路降低输入反向阻断 FET 的导通速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会像在 EVAL 板中那样使用 FET Q7。 数据表中提到、您也可以在不使用 BATFET Q7的情况下使用 BQ。

    那么、在我们的设计中、我们没有"外部浪涌控制电路"是这样的吗?

    我们面临的另一个问题是、安静的电路电流非常高。 在 SRN 和 SRP 引脚中、40uA 流入芯片。 BQ 有一个低功耗模式、但该范围也给出了25至45uA 的电流、这对于电池使用来说太高了。 是否有完全关闭消耗的解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

      如果浪涌电流是一个巨大的问题、外部电路会有所帮助、但 BQ25713运行不需要该问题。

     关于静态电流:在仅电池模式下、当启用低功耗模式时、REGN LDO 与高 IQ 内部器件(仅电池、这意味着适配器不存在)一同禁用。 这将是最低 IQ 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我有一个问题:

    BATFET 如何保护 SRN 和 SRP 引脚免受高差分电压尖峰的影响?

    BATFET 的体二极管不会反向、因此、如果我们连接电池、会产生高浪涌电流、这会损坏 SRN 和 SRP 的输入模拟放大器。

    在输入端、我们没有问题。 您能解释一下外部浪涌保护电路的含义吗?

    谢谢!

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

      外部浪涌电路可在 EVM 原理图上找到、但本质上只是一个输入反向阻断 FET 电路、其导通和关断速度可通过 RC 控制、以减轻适配器插件上的浪涌。 如果您在输入端没有任何问题、我就不会担心。

    您是否在谈论电池侧存在负载尖峰/瞬态时会发生什么情况、SRN 和 SRP 引脚将受到怎样的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    是的、我是指具有 SRN 和 SRP 引脚的充电器的电池侧。

    如果我们连接电池(高电流电池、低电阻小于20m Ω)、则会产生巨大的浪涌电流。 我们测量了 SRN 和 SRP 引脚之间高于0.5V 的差分电压尖峰(如果没有 BATFET、我们不想使用它)。

    BQ 上是否有保护电路或您建议的保护电路类型?

    感谢您的支持!

    此致、祝您度过愉快的周末

    Thomas

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

      您是否有显示浪涌电流尖峰的电池插件波形? 如果只是电容放电、那么这通常不是问题(电池电压高于输出电容器电压、因此充电电流尖峰会将输出电容充电至电池电压)