This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:输入功率限制电路

Guru**** 2530360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935729/lm51561-q1-input-power-limitation-circuit

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51561LM5156

尊敬的*:

我们希望在输入功率限制电路(使用 SS 或其他引脚)和可调输出电压的两种可能配置中使用 LM51561。

配置1)

LM51561的非隔离式升压转换器

输入电压5V  

75V 至200V 的输出电压可通过 FB 引脚上的外部 DAC 进行调节

引脚最大值20W ->对于 Vout=200V -> Iout=0.1A、对于 Vout=100V -> Iout=0.2A...

问题1a)

您能建议输入功率限制电路吗?

配置2)

隔离型反激式(PSR 或光电耦合器反馈调节)中的 LM51561  

37V 至57V 的输入电压  

75V 至200V 的输出电压可通过 FB 引脚上的外部 DAC 进行调节

引脚最大值20W ->对于 Vout=200V -> Iout=0.1A、对于 Vout=100V -> Iout=0.2A...

Q2a)

您能建议输入功率限制电路吗?

问题2b)

您能否建议哪种拓扑更适合可调输出电压:初级侧控制的反激式或具有光隔离式 FB 的反激式拓扑?

Q2c)  

是否可以创建具有可变输出电压的隔离型反激式转换器? 如果不是、是否存在具有可变输出电压的隔离式升压拓扑?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5156。

    对于第一个条件、我建议查看以下参考设计。 这应该是您的应用的良好起点。

    https://www.ti.com/tool/PMP21781

    关于功率限制、您是否尝试限制输入电流或输出电流?  

    对于第二个用例、我建议使用光耦合器来调节输出电压。 这将在输出电压上提供更高的精度。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢重播。

    关于配置1)

    是的、参考设计是一个很好的起点。

    我想将所有情况下的功率限制为最大20W、因此我认为最好的方法是限制输入电流、因为输入电压是固定的、输出电压是可变的、对于不同的输出电压、我们将具有不同的输出电流以获得最大输出功率。

    关于配置2)  

     如果转换器是隔离型反激式转换器(具有固定变压器),是否可以像配置1那样调整配置2中的输出电压?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您可以忽略配置2、我们将使用配置1升压拓扑。

    我尝试使用具有以下参数的电源设计器、但无法创建设计。

    您能告诉我们这种配置是否可行:

    VIN_MIN = 5V Vin_max = 5V

    Vout_min = 12V (Iout = 1.25A)、Vout max = 200V (Iout = 75mA)(Vout 可调)、Pout_max = 15W


    您是否会为此应用推荐任何其他升压控制器?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在输入为5V 时输出为200V 的情况下、Webench 中的占空比计算不允许进行此设计。

    我建议使用反激式设计实现如此高的电压比。