主题中讨论的其他器件:LM51561、 LM5156
尊敬的*:
我们希望在输入功率限制电路(使用 SS 或其他引脚)和可调输出电压的两种可能配置中使用 LM51561。
配置1)
LM51561的非隔离式升压转换器
输入电压5V
75V 至200V 的输出电压可通过 FB 引脚上的外部 DAC 进行调节
引脚最大值20W ->对于 Vout=200V -> Iout=0.1A、对于 Vout=100V -> Iout=0.2A...
问题1a)
您能建议输入功率限制电路吗?
配置2)
隔离型反激式(PSR 或光电耦合器反馈调节)中的 LM51561
37V 至57V 的输入电压
75V 至200V 的输出电压可通过 FB 引脚上的外部 DAC 进行调节
引脚最大值20W ->对于 Vout=200V -> Iout=0.1A、对于 Vout=100V -> Iout=0.2A...
Q2a)
您能建议输入功率限制电路吗?
问题2b)
您能否建议哪种拓扑更适合可调输出电压:初级侧控制的反激式或具有光隔离式 FB 的反激式拓扑?
Q2c)
是否可以创建具有可变输出电压的隔离型反激式转换器? 如果不是、是否存在具有可变输出电压的隔离式升压拓扑?
此致、
David。