This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:负载连接时输出不稳定

Guru**** 2513765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933149/tps61021a-output-unstable-upon-load-connection

器件型号:TPS61021A

大家好、

就我们的客户在 TPS61021A 设计中遇到的此问题寻求您的帮助。 输入电压为1.5V 4p1s 电池组。 输出电压为3.3V、负载为射频单元。 射频单元在启动时通常消耗500mA 电流、因此我们建议客户在将负载连接到转换器之前允许升压转换器达到其稳态输出。 然而、在执行此操作时、输出从3.3V 降至1.5V。

是否有任何关于可能导致这种情况的想法?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    您是不是说 TPS61021完成启动后、再添加500mA 负载。 但是当增加负载时、输出电压突然下降到1.5V……在短暂的稳定时间后、1.5V 能否恢复到3.3V?

    输出电容是多少? 电池的输出电阻是多少? 输入电池的高阻抗也可能导致此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    对拖延表示歉意。 遗憾的是、在连接负载后、它不会恢复到3.3V。 它们 测量的电池电阻小于0.1Ω Ω、电力线输入电阻约为0.5Ω Ω。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jejomar、

    "电力线的输入电阻约为0.5Ω Ω"、这是非常高的阻抗、输入电缆是否长而细? 如果 Iin = 1A、则 Vdrop = 0.5V、则电缆上会出现较大的压降。

    请尝试缩短电缆长度、然后重试。