This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431 VKA 低电压

Guru**** 2379800 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLVH431, TLV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194676/tl431-tl431-vka-low-voltage

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: TLVH431TLV431

大家好,

我使用 TL431作为开关来打开/关闭逻辑电平 MOSFET。

当输入电压高于内部基准电压时, TLV431、TLVH431的"VKA _LOW"电压大约为1V,这会使逻辑电平 MOSFET 保持轻微导通。

是否有办法将 VKA_LOW 电压电平降至0.5V 以下?

期待一些建议。

谢谢

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    可以使用电阻分压器降低 VKA_LOW 电压。 TLV431数据表的第20页和第21页 可用作指南。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 ,我可以通过电阻分压器降低电压。  TI 网站上用于 TLVH431的瞬态 Spice 模型在模拟时显示开路模式 VKA_LOW 电压0伏。 应根据数据表对其进行整流、以显示实际的1V 电压。