This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:设置正确的电池组值时出现问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194834/bq34110-issues-setting-the-proper-battery-pack-values

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在设置电池组时遇到问题。

电压、电流和温度的校准看起来很好;bqStudio 中显示的数字是准确的。

但是、充电电压非常不正确。 即使将最大充电电压设置为24V、器件仍会持续请求45V 的充电。

SOC 也不正确;它要么显示非常低的值、例如、当我稍微耗尽电池时、3-7%、要么在我为电池充电几秒钟后立即显示100%。

设置似乎是适当的;我找不到任何问题。 电量监测、配置和充电器控制的值似乎都已正确设置。

但是、充电控制选项中似乎存在拼写错误(我假设)、因为充电电压 T3-T4的单位以 mA 而不是 mV 为单位列出。 这是否是问题的根源?

以下是电池组规格:  

品牌和型号:Panasonic 4/3A - HHR380A - 3800mAh

化学:镍氢电池

配置:16节串联电池  

标称电压:19.2V  

充电电压:24V

包装容量:∼70Wh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的坏!  

    请求的充电电压过大、因为充电电压是针对整个电池组而不是单节电池(按其应有的值)设置的。

    这就是它现在的样子:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是的、您答对了、DataFlash 中定义的充电电压是针对单节电池而不是整个堆栈的