This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:正在收集 CHem ID 日志文件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192603/bq34z100evm-collecting-chem-id-log-file

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我们的电池未列在可用的化学 ID 中、因此需要收集包含时间、电压、电流和温度以及适当休息时间的充电和放电日志。

一些说明说、使用的电荷不超过 C/2、并且使用 C/5放电。 在另一个注释中、我们将根据制造商的说明获取充电信息、并在 C/20下放电。

我们有4节镍氢电池。  要提交新 ID 的日志文件的正确收集方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    有关 Chem ID 匹配的信息、请参阅 GPCCHEM 页面说明。 如果此页面上存在冲突信息、请告知我们这些部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我必须将 gpcchem 收集周期 C/D 速率与后来的学习周期 C/D 速率混淆。 后者为 C/5至 C/2、而前者需要对镍氢电池进行 C/20放电...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    是的、GPCCHEM 数据收集的速率与学习周期不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过去两天中、我们使用 EVM 收集了一个日志文件、但在电池接近放电结束时、监测计第二次将睡眠。 4节镍氢电池、因此  我们认为规格是完全相同的、因此我们期望它将唤醒电压降至0.9V * 4 + 0.3V。 监测计在4.129v 时进入睡眠状态、因此在两天的收集过程中、大约有15分钟的数据丢失。 放电结束时的数据中的这个孔是否会影响化学 ID 的确定、更重要的是、我们如何防止监测计在放电结束前进入睡眠状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、
    我不确定我是否理解该问题。 监测计在睡眠模式下继续通信。 当与主机进行通信时、监测计也会退出全睡眠模式。 因此、数据中不应有间隙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、当 EVM 停止响应时存在一个间隙、如本日志摘录中所示。

    e2e.ti.com/.../01.30.23-lost-data.csv 当电池组接近放电结束时、监测计退出响应。

    在 C/20负载被移除并且电压恢复后、器件再次开始响应。 什么会导致这种情况超过死睡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看日志并返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会为多节串联电池配置了该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。  但是、我们还需要依靠 EVM 的外部稳压器来维持良好的 Vcc 降压、这是从放电期间将4节电池充电至4V 输入截止电压所需的6.5V 输入电压开始的。 因此、这在 C/20放电结束后的一整晚再次失败。 日志摘录和.err 文件都包含在内。 使用 EVM 时、我们是否需要以某种方式支持 Vcc 进入监测计? 我们的应用具有3.3V LDO、因此当我们获得硬件时、这个潜在问题将得到解决。

    e2e.ti.com/.../02.06.23.csv-_2D00_-.err.txte2e.ti.com/.../bq-log-02.06.23-data-error.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用大约4.2V 的电池时、EVM 允许低于2.5V 的电压进入 Regin。 略低于仪表关断。 我们使用大于5V 的跳线和 TP1/TP2上的附加电阻器将我们的4节电池分压至低于1V、以用于 Ven。 (已针对电压读数重新校准仪表。)  我们认为在 J5 (3.4)处添加一个<=5V 的跳线、在放电的一半过程中、EVM 的稳压器将被旁路、然后 EVM 监测计将在放电结束时工作...

      在为4号灯串充电之前、我们需要小心移除跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    Regin 的最大电压只能为4.5V。 最好知道您找到了权变措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,当通过 EVM 的板载调节的 Vdrop 为4.4至2.7V (Vregin 的最小输入)时,这不是很好的解决办法。  这意味着在20小时的放电过程中,当电池组负载电压从4.5V 转换到4.4V 时,我们必须在场并细心地将分流器放在指定的位置。 然后、当电池恢复并从4.4伏转换到4.5V、接近其开路电压时、我们必须再次在场并小心地移除分流器。   相反、我们认为 EVM 板载调节需要替换为 LDO 类型。

    如果我们目前未使用 LED、能否通过最大程度地减小 REGIN 之前的47欧姆串联电阻值来减小 EVM 的稳压器压降? 对于4到6.5v 的电池组来说,5.6v 齐纳二极管的值太高。  也许我们应该从外部电源将3.3V 电压应用于 Regin 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果 LDO 可用、则看起来将3.3V LDO 用于 Regin 是最简单的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、但最快的方法是从外部电源施加3.3V 电压...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意