This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:用于 LPDDR5的 PMIC

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194957/tps62869-pmic-for-lpddr5

器件型号:TPS62869

嗨、大家好、

我将 Siemens Motion Control 部门介绍为模拟 FAE。 Siemens 正在为 LPDDR5寻找 PMIC 或电源。 我们是否有足够的器件/解决方案(首选一个器件解决方案)? 预期规格如下:

 

VDD2: 1、065V/~10A Vin:12V+-5%

VDD1:  1、8V/~1A       Vin:1、8V 或3、3V

VDDQ  0、505V/~1A    输入电压:3、3V

给定的值是 Siemens 给出的第一个近似值。 因此、还请告诉我是否有为 LPDDR5供电的标准规格。

期待您的反馈!

谢谢、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SR-MVB 团队:

    您能否跟进以下请求。

    [引用 userid="522978" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194957/tps62869-pmic-for-lpddr5 ]VDD2: 1、065V/~10A Vin:12V+-5%

    SR-LVB 负责处理剩余的两个请求。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    请给我发送一封电子邮件(miranda-gu@ti.com)以讨论详细信息。