请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
是否 有办法根据电池当前的放电情况(理想情况下、电流>某个值)在 BQ40Z80上切换 GPIO。 查看 IO 配置寄存器、我不确定哪种信息源最合适。
这将用于在实际使用电池时打开或关闭 BMS 上的其他电路、以避免过多的睡眠电流。 因此、基本上只要电流不为零、我们就希望 GPIO 上升(如果在充电过程中也能正常工作、这会更好、但可选)。
最好的方法是什么?
谢谢、