This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:VIN 规格

Guru**** 2514495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935398/bq24075-vin-specification

器件型号:BQ24075

您好!

您能为我提供有关 bq24075输入电压的建议吗?

 Q1)
充电时的输入电压范围为4.35V ~ 6.4V。

另一方面、USB500和100模式(EN2=Lo、EN1=x)要求输入电压大于4.5V (典型值)、如下表所示。

 如果用户想要使用 USB500或100模式、输入电压是否应为4.63V ~ 6.4V?


Q2)
对于 USB500和100模式、数据表定义了输入电压阈值。 但数据表中没有 EN2 =Hi /EN1 =Lo (由 ILM 到 VSS 的外部电阻设置)的 Vin 阈值信息。 当 EN2 =高电平/ EN1 =低电平时是否存在 Vin 阈值? 或者、用户是否应遵循4.35V、这是 IN 工作电压范围内的最小电压?

 此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为 VINDPM 仅在 USB100或 USB500模式下有效。 如果输入电压低于此阈值、则充电电流将减小。

    在 ILIM 模式下、由于 VOUT 低于 DPPM 阈值、充电电流可被减少。

    对于要导通的输入 FET、VIN > VBAT + 130mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清 ILIM 模式和 USB 500/100模式下的输入电压范围?

    ILIM 模式:输入电压= 4.35V ~ 6.4V 充电电压从4.35V 开始。 由于没有 DPM、用户应该是 Vin 的 USB 或适配器。
    USB 500/100模式:输入电压= 4.63V ~ 6.4V,充电从4.63V 开始。

    我的理解是否正确?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB 100/500模式:在最坏情况下、VIN 为4.63V 至6.4V。 这由 VINDPM 管理

    对于 ILIM 模式:VIN = 4.4V 至6.4V。 这由监测输出电压的 VDPPM 进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的支持。

    您能否告诉我除 VINDPM 和 DPPM 之外的另一个降低输出电流的功能? 我想热关断会降低输出电流。 有其他功能吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件为输出电流提供优先级、因此没有其他功能可以降低该值。 即使在热关断时、电池 FET 仍将导通以提供输出。