This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 SDRV

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193298/bq25792-bq25792-sdrv

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750

你(们)好

BQ25792运行中有一些奇怪的情况、请咨询。 

我使用的是船用 FET 配置。 

然而、如果使用了运输 FET 并且电池被连接、SDRV 电压输出异常。

此外、当我连接适配器时、它无法识别它。 

但是、当连接 USB type c 适配器时、如果我取出电池并将其插回、则其工作正常。
SDRV 引脚电压也正常输出。 
您能告诉我原因吗? 
 







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    SDRV 引脚是电荷泵的输出、仅用于驱动 FET 栅极的电容。  当仅连接电池时、它会以固定占空比打开和关闭、因此只需添加一个10兆欧姆示波器探针就会产生过多的负载、并且会对输出进行排序。  如果连接了 VBUS、SDRV 引脚可以驱动稍高的功率。  我建议使用具有高阻抗的受电 JFET 示波器探针或设置为1Gohm 阻抗的 DMM。

    我不理解您关于连接适配器的问题。  如果您将 USB BC1.2兼容适配器或许多传统 HVDC 适配器连接到 VUBS 和 D+/D-线路、转换器应识别它们以设置 IINDPM。  转换器没有 CC1/CC2线路、因此无法识别 USB type C 适配器、但会默认为未知适配器、并将 IINDPM 设置为最高设置。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 
    当 SDRV 引脚输出固定占空比时、无法识别 USB C 类型。 

    只有连接电池时、是否有办法使 SDRV 电压正常输出?

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    我不希望识别 USB Type C、因为充电没有 CCX 线路。  无法更改 SDRV 电压输出。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将再次提出这个问题。 

    如果只有电池连接到 BQ25792且 VBUS 为输入、则不会充电。 


    但是、如果在输入电池和 VBUS 时移除并重新连接电池、则会对其进行充电。

    您能告诉我原因吗? 
     
     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8400.BQ25792.pdf

    该电路也已连接。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    我看不到充电器原理图有任何问题。  TPS25750正在处理与 USB 端口的通信以及与充电器的通信。  我会将其发送给 TPS25750团队。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你