This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:有关 TS 引脚上的外部电阻器值的建议

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935881/bq24072-please-advice-for-external-resistor-value-on-ts-pin

器件型号:bq24072

请告诉我近 EN 引脚的内部电阻值。

在附加的原理图上运行时、电池的 NTC 变为1.08V、TS 引脚变为3.42V。

尽管/CHG 和/PGOOD 处于低电平状态、但这些状态会发生充电禁用。

我认为 R117:100kΩ 需要更改低值、对吧?

如果还有其他修正点、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里实施了什么?

    请使用下面链接的计算器来确定串联和并联的正确电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    感谢您的回复、

    我检查了您所连接的计算器、 电阻器值是正确的。

    这个问题已被解决、我想提出以下问题的原因是相同的。

    此致、

    Satoshi