This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:通用变压器的使用

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23755EVM-894, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186893/tps23755-use-of-general-purpose-transformers

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件:PMP8896TPS23753A

您好!

是否可以使用不带反馈绕组的通用变压器来配置电路?
(例如光耦合器、隔离放大器等)

如果可以进行该配置、请提供参考电路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    感谢您与我们联系!

    TPS23755集成了电流模式直流/直流控制器、通常用于闭环控制。  从理论上讲、它可以通过添加一个 PMW 发生器配置为开环电压模式控制、但很少使用、因为稳压电压将随不同的输入电压或负载电流而变化。

    摆脱光耦合器或隔离放大器电路的另一种方法是使用具有初级侧调节功能的反激式电路。 当 Vout 与 Vout 之比时(如下图所示,但 TPS23755没有),它将感应辅助绕组电压以获取 Vout 信息。 它需要 PRI、SEC 和 AUX 绕组、如卷积 PoE 变压器。  

    TPS23755EVM-894 (ti.com/lit/ug/slvubg8a/slvubg8a.pdf)具有初级侧调节功能。  原理图中的光耦合  器用于从适配器切换到 PoE 时的 Vout 无中断转换。 如果您没有适配器、 则不需要此部件。  

    如果您喜欢开环或初级侧调节、请告诉我。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的解释是不够的。
    我的意思是、我不想摆脱光耦合器或隔离式放大器、而是使用没有辅助绕组的变压器、即使与它们一起使用也是如此。
    当然、如果没有光耦合器或隔离式放大器就可以实现这一点、那就最好了。
    如果是、可以采用什么电路配置?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充

    带有辅助绕组的变压器:我不想使用它们
    光耦合器:可使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    PoE 应用的辅助绕组主要用于在启动后支持 Vcc。 VCC 是初级侧栅极驱动正电源轨电压。  

    如果您想在不使用辅助绕组的情况下进行设计、则需要在初级侧添加具有37-57V 输入电压和~13V 输出电压的稳压器。 3)将稳压器的输出端连接到 Vcc-RTN、并为其设置合适的时序。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否认为辅助绕组的作用不是提供反馈、而是提供 Vcc?
    如果是、如果 Vcc 由数据表中图8-2所示的连接供电而不使用电压稳压器 IC、那么是否不需要辅助绕组? (是否还不需要光耦合器?)

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

     辅助绕组的主要用途是用于 Vcc、而不是用于支持反馈。 仅在初级侧调节中、它还用于反馈控制。  

    在图8.2中、辅助绕组实际上用于支持 Vcc。 如果您使用初级侧调节、此处可能不需要光耦合器。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是图8-2、而不是第8.2节。
    在反激式电路中、以下连接是否可用于为 Vcc 供电?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    很抱歉、我错误地将第8.2节误认为是正确的。

    在图8-2中、它在这里使用了一个线性稳压器、以使 Vcc 电压接近齐纳二极管电压。 它只是一个原理图 、但效率相对较低。  假设您在 Vcc 处具有15V 电压、并为其提供0.15W 功率(0.01A 串联电流)、假设您具有50V 输入电压、此电路可能会接管所有0.5W 功率。  

    如果功率损耗不是您的主要关注点、则可以使用此电路。 同时、请考虑添加一些电容器、以允许大于80ms 的延迟时间、从而确保在直流/直流开关开始时通过 PD 的浪涌周期。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我了解 Vcc 的电源。 非常感谢。
    然后、请告诉我反激部分的电路配置。
    我不知道如何控制次级侧的电压(例如、如何连接 FB、CP 等)。
    数据表中没有使用通用变压器的反激式配置的参考电路图、您能提供吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    通常、我们需要禁用 PD 的内部误差放大器、以启用基于光耦合器的反馈控制。 下面显示了一个电路。

    可以通过将 FB 绑定到 VB 来禁用 PD 的一些误差放大器。 但我在 TPS23755/8的数据表中未找到此说明。  

    为了避免 这种风险、我建议您在 PD 上使用不支持 PSR 的其他设备。 例如、您可以使用 基于TPS23753A 的 PMP8896 (www.ti.com/.../PMP8896)。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的答案。
    因此、您的答案" 辅助绕组的主要用途是 Vcc、而不是支持反馈。" 是不是吗?

    我不考虑使用 TPS23753A。
    我想让您回答使用 TPS23755的电路配置、您是否说除了使用辅助绕组之外没有其他反馈方法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

     辅助绕组的主要用途是用于 Vcc、而不是用于支持反馈。 仅在初级侧调节中、它还用于反馈控制。  "如果您使用基于光耦合器的次级侧调节、则不需要反馈环路中的辅助绕组。

    请查找随附的两个具有 次级侧调节功能的 TPS23755参考设计。 您可以使用线性稳压器来替换 高光辅助绕组回路。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../PMP22050B_2800_001_29005F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../PMP21993B_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果无法禁用 FB 引脚、这是否意味着始终需要反馈?

    如果是、请告诉我是否存在使用辅助绕组或光耦合器之外的其他方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    FB 内部是 TPS23755的内部误差放大器。 是的、FB 用于反馈控制。 要启用反馈控制、通常需要辅助绕组或光耦合器。  

    如果您只需要开环控制、请告诉我。 如果是、您无需 辅助绕组或光耦合器。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    由于我们在相对较长的时间内未收到您的响应、我现在将关闭此主题。

    2023年1月19日的答复被建议作为解决方案: 使用光耦合器+  线性稳压 器进行次级侧调整以替换突出显示的辅助绕组电路。

    如果您有任何其他问题、请回复或打开一个新主题。

    此致、

    Diang