This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:保护功能

Guru**** 1417350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, LM3492HC, LM3492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935846/tps61500-protection-function

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: LM3492HCLM3492

大家好、

我对 TPS61500有疑问。

TPS61500是否具有 LED 开路保护?
如果 OVP 正常工作、它会自动恢复吗?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件具有 LED 开路保护功能。

    一旦故障清除且输出电压低于阈值保持40mV、TPS61500将恢复运行。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢你的答复。

    TPS61500是否能够理解如果 LED 打开、OVP 是否正常工作?

    我还有关于 LM3492HC 的问题。
    LM3492HC 是否具有 LED 开路保护?
    当其他保护功能工作时、MOSFET 是否会持续关断?
    或者它会自动恢复吗?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、你是对的。

    LM3492不是我们的产品线器件、您可以关闭此主题并询问有关 LM3492的另一个问题。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢你的答复。
    我理解您的回答。

    此致、
    石田山