This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:将复位 IC 直接连接到 TPS55340的使能引脚时有任何问题?

Guru**** 2797125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935745/tps55340-any-concern-when-connect-reset-ic-directly-to-enable-pin-of-tps55340

器件型号:TPS55340

你(们)好

我正在考虑使用复位 IC (例如、R.3117Q094C-TR-FE、推挽、高电平有效)来监控 TPS55340。

将复位 IC 直接连接到 TPS55340的使能引脚时、我是否需要考虑任何因素?

我认为 TPS55340有一个内部下拉电阻器、其范围为400k Ω 至1600k Ω、典型值为950k Ω。 它只是指下拉电阻的容差

电阻器? 它对这种使用有任何影响吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH、

    感谢您发帖。  我们不熟悉您提到的器件、但根据您的描述、您似乎可以连接该器件。   无论您连接到使能引脚、都应确保在建议的工作范围内操作 EN 引脚、并且切勿超过最大额定电压。

    正确的是、电阻器变化是下拉电阻器的容差。  如果您的外部信号具有阻抗、它将形成一个具有内部下拉电阻的电阻分压器、这会影响使能引脚上的电压电平。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。  

    我只是想知道为什么下拉电阻器的容差范围如此宽。

    以防万一、让我再确认一件事。  

    正如您提到的、"请确保 EN 引脚在其建议的工作范围内工作、并且切勿超过最大额定电压。"

    在这种情况下、我应该注意不要 超过最大额定电压、对吧?

    我这样说是因为我在数据表中没有看到任何"建议的工作范围"、我只看到了阈值

    电压。

    我认为该参数意味着、考虑最大值 电压、我需要添加超过1.46 (1.3+0.16) V 才能激活

    EN 引脚并通过将电压降低到0.74V 来禁用 EN 引脚、我是否理解正确?

    VEN EN 阈值电压 EN 上升输入0.9min 1.08典型值1.30max V

    VEN EN 阈值电压 EN 下降输入0.74min 0.92typ 1.125maxV

    VENh EN 阈值迟滞典型值0.16 V

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH、

    0.16V 差值在 EN 导通为高电平后实现。  

    例如、当 EN 通过1.08V 时、用于禁用器件的 EN 电压为1.08V - 0.16V 或0.92V。 因此、TPS55340 EC 表中已包含迟滞。  

    Richard