This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:在运行期间覆盖预编程的电源排序

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193300/ucd90120a-override-pre-programmed-power-sequencing-during-run-time

器件型号:UCD90120A

您好、先生、

产品的上电/断电序列由 TI 的 GUI 工具配置并编程到 UCD 中

在某些情况 下、我们希望修改某个电源轨使能的行为、即使之前的电源轨不可通过 PMBus 命令使用、也要强制启用该电源轨、而无需修改 UCD 映像。

有可能吗? 以及如何实现它?

另一个问题:我们只  需通过 PMBus 命令检查 GPO_CONFIG (F8h)设置、但无法找到预编程映像的设置并将其与之相关。

例如、我们在这里配置 P1V8 (电源轨#8)是与门的输入源之一、但 GPO_CONFIG (F8h)的读取输出为"15 3E 86 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"

除了页面配置外、访问之前是否需要设置任何内容?

谢谢、
Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.是的、您手动切换 EN 引脚。 请遵循以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal1 

    2.我们不建议客户直接通过 PMBus_COMMAND 进行配置、因为它非常复杂。 客户应使用 GUI。 该命令在以下文档中进行了说明: https://www.ti.com/lit/pdf/slvu352 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    I TRrd 将具有一个配置、此配置能够在触发 P3V3故障关断后延迟 P2V5 (引脚20 GPIO8)一段时间。

    但在当前配置设置中不起作用。 我是否需要进行一些特殊设置?

    您能帮我提供一些建议吗?   

    e2e.ti.com/.../UCD90120A-2.3.4.0-Address-52-Project-File_5F00_NCP1_2D00_1_5F00_PVT_5F00_R03_5F00_20201202_5F00_P2V5-Off2.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我认为我的配置设置符合流程图、它应该正常工作。 如果我有问题、请更正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过查看您的配置文件、我没有发现任何问题。

    如果3V3发生 UV 故障、则 P2V5应在低于其 POWER_Good 阈值的3V3之后约100ms 关闭>

    请提供一个捕获以显示问题、包括 P2V5、3V3、GPIO20。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    请参阅随附的捕获。 我们还发现重新时序设置与关闭延迟设置冲突。  

    如果  取消重新时序设置、断电序列可以正常工作。

    请帮助确认。 我们在系统应用中需要这两种功能。   

    e2e.ti.com/.../UCD90120A_5F00_Power-Down_5F00_Control_5F00_20230208.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将按计划离线讨论这一点。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这已关闭、问题在于2V5的电源轨不受其使能信号控制。 因此、当3V3发生 UV 故障时、2V5电源轨同时关闭。 但是2V5启用预计会在200ms 后失效。 重新定序间隔设置为0ms、因此重新定序在2V5使能失效之前开始。 解决方案是将间隔增加到300ms 或更大。

    此致

    Yihe