This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952 EVM、显示切换时 PCHG 和 PDSG 显示1.7V 差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933173/bq76952evm-bq76952-evm-showing-pchg-and-pdsg-showing-1-7v-difference-while-toggling

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:UCC27524

您好!

我尝试检查 EVM 板相应 FET 引脚的电压输出、结果如下:

  • CHG 显示64.2V/53.3V
  • DSG 显示64.8V/0V
  • PCHG 显示46.2V/44.5V
  • PDSG 显示46.2V/44.5V
  • DDSG 和 DCHG 显示5.25/0V

不过、我了解 CHG、DSG、DDSG 和 DCHG 输出。

我无法理解 PCHG 和 PDSG 电压、因为数据表中指出:

我打算使用低侧配置来驱动 FET、我知道如何使用 DCHG 和 DDSG 来驱动低侧配置中的 FET、但我需要在这方面对 PCHG 和 PDSG 进行一些澄清。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    PCHG 和 PDSG 在"打开"时弱下拉、在"关闭"时弱下拉。  关断时、FET 上安装的 RGS 会关断 FET。  测量相对于 GND/VSS 的引脚电压将下拉显示读数典型值的引脚。  高阻抗仪表将显示稍好的结果、从 BAT 到引脚的测量将更好地指示性能。

    要对低侧使用预充电和预放电、请将 P-ch 信号 FET 与电池电压源相连。  功率电流不是切换、而是将电流拉至低侧的电阻器、以控制 N 沟道 FET、实现预充电和预放电电流。  根据需要限制信号路径中的电流、如果需要使用齐纳二极管来保护栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我看到您建议测量 BAT 到引脚的电压、但 BAT 接地和电路板接地处于相同的水平、所以它会产生任何影响。 尽管如此、我还是了解了高阻抗仪表(我使用的是 Fluke 17B+)。

    对于低侧驱动器、我无法将此电路可视化、您能参考以下电路吗?

    根据我的理解、您建议使用 P-ch FET 来驱动 N 沟道 FET、方法是添加一个电阻器并进行所需的更改。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    是的、在 G-S 电阻器上测量。

    对于从高电平到低电平的转换、您可以这样做、根据需要添加二极管来阻止或限制电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细答复。

    因此、根据 TI 低侧资源和您的参考资料、我创建了以下电路:

    您能否验证一下、尽管我仍然需要输入正确的电阻值。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    尽管电荷 FET 看起来相反、但功率 FET 部分似乎正常、您可能希望将所有漏极连接在一起、以便 FET 尽可能共享电流。  另外请记住、DDSG 和 DCHG 最大为5V、因此请选择逻辑电平 FET 或使用具有更高电压电源的驱动器。   如果驱动电压较低、您可能需要在充电栅极控制中使用肖特基二极管。

    在预充电/放电电路中、T9和 T10的源极也需要连接到 PACK+。  您可能希望 PCHG 和 PDSG 引脚具有一定的电阻、以便将其与通过 FET 的任何瞬态隔离。  T11和 T12看起来相反(源极和漏极)。  T12源需要连接到感测电阻。  R20和 R21的公共连接可能会进入功率 FET 的共漏极、除非您希望使用所有电阻器来限制电流和扩功率。  R18是不可取的、因为它将通过电阻路径旁路 FET 和感应电阻器。 R22将为 T11产生栅极电压、考虑是否需要在其上安装齐纳二极管、因为 PACK-具有较大的电压范围。  R24看起来也不寻常。  R20上的电阻器或电阻器阵列通常提供电流限制、但使用适合您需求的电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出这些内容、我尝试对其进行仿真。

    另一件事是、我应该如何计算 RDSG 和 RCHG 等无源值、或者我应该参考数据表吗?

    您能不能向我解释一下、封装中晶体管的用途是什么-

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    RCHG 和 RDSG 将有助于减缓 FET 的开关速度、以避免在 DDSG 或 DCHG 开关时电池或系统产生过度的电感尖峰。  UCC27524等专用 FET 驱动器的速度通常非常快。  关断放电 FET 的 RDSG 通常是主要问题、因为放电电流可能很高、包括短路。  开启通常不是问题。  可能需要对 RDSG 进行调优、以便系统选择一个足够快的关断值、以便用于所用 FET、同时以足够慢的速度关断、从而避免电池产生较大的电感尖峰。  根据使用的 FET、1-5千欧姆的值可能是合适的起始值。  充电路径电流通常较低、导通也是一个低问题。  由于驱动器不能超过其电源电压、电荷 FET 的关断由 RDSPD 完成、有可能由 PNP 和 ROFF 提供电流增益。  如果充电电流较低、并且驱动器可接受适度的直流电流进入 RGSPD、则较小的 RGSPD 值可能会提供足够的关断。  对于 充电电流较高的电池、可能需要 PNP 提供的电流增益来帮助 FET 关断。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对于理解电路非常有帮助。

    我将电路简易如下:

    我一直在尝试在 TINA TI 中对电路进行仿真。

    您能不能给我一些关于我应该如何验证它的工作或对它进行仿真的指针、我一直在尝试在 DCHG 和 DDSG 引脚上提供12V 电压、因为 电路中缺少 UCC27524。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    原理图上的 DDSG 和 DCHG 节点上的驱动器输出使用12V 或0V 进行仿真似乎是合理的。  您可以使用负载电阻器对电池进行仿真、以将电池组或充电器电源连接到电池组、或者只需在 GND 和电池组之间放置一个电源、然后更改其极性。

    如果您为仿真器发布问题(问题针对仿真器、而不是 BMS 产品)、仿真工具人员应拥有有关仿真的专家建议。