This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:适合加载最长45分钟的数据采集+蓝牙

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194086/bq35100-suitability-for-load-of-maximum-45-minutes-data-acquisition-bluetooth

器件型号:BQ35100

我们计划在应用中使用锂亚硫酰氯(19Ah)和 EOS。 我们从传感器采集数据的最长时间为45分钟。 数据采集期间通过 BLE 并行发送。

正如我了解的、该 IC 最适合负载的短脉冲。 我们的应用可在长达45分钟(可能更短)的时间内采集数据。我们的器件的待机功耗为200~uA。 数据采集所需的电流约为4mA、BLE 传输的平均 电流为600uA (峰值为20mA)。 此外、如果有任何 BLE 中央设备可用、我们还提供了一种模式、用于更新器件状态(诊断事件、传感器状态等)。 示例我们处于待机模式(200uA)、每2分钟(未固定、我们可以使其更长)、我们打开 BLE 无线电(平均400uA 至500uA)、如果连接不返回待机状态、则等待连接。

将此 IC 用于我们的应用的最佳策略是什么? 我们并行发送数据、但也可以在数据采集后通过集成外部 RAM 来记录数据。

此外、建议 RSense 的值是多少? 根据公式125mV/20mA = 6.25 Ω、但在数据表中、它指出、使用该公式、电阻单位为 m Ω!

此致
维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    对于处于 EOS 模式的 BQ35100、最好提供一个短学习脉冲、这样、如果您的实际负载不是短负载脉冲的格式、监测计就可以了解电池的电阻。

    对于这种类型的应用、6欧姆可能会过大、当负载不理想时、您会得到明显的压降。 显然、感应电阻值越低、电流测量的分辨率就越低、这是一种折衷方案。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt、您只需了解一下权衡。 我的推理是正确的。

    如果我选择100m Ω 电阻器、则我的电流分辨率为

    (0.125V/0.100 Ω)/(2^14 - 1)=~76uA

    最大压降= 20mA (最大峰值电流)*0.100 Ω= 2mV

    此外、根据我的应用、何时应该使用 EOS 监测计模式? 如果我在非空闲模式(~200uA)下以及在通过蓝牙记录数据和传输数据时(请记住、这可能长达45分钟)启动电量监测计、是否正常。 我必须考虑是否会出现任何溢出?

    此致
    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    这是感应电阻器的正确折衷。

    EOS 模式应启用最长几秒钟。 100ms 脉冲将起作用。 在 EOS 模式下、监测计应仅在极短的时间内处于唤醒状态、大多数处于关断状态。

    此致、

    Wyatt Keller