This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780:使用 UCC28780的5V、10A 设计遵循主题

Guru**** 2513425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28780EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193332/ucc28780-ucc28780-5v-10a-design-using-ucc28780-follow-topic

器件型号:UCC28780

尊敬的  Ulrich:

我关注的主题是:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086078/ucc28780-5v-10a-design-using-ucc28780

请将5V 输出10A 的最终仿真文件和 Excel 计算文件发送给我

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。  

    我确信您可以理解、我不会随意传播其他客户的私人文件。   

    但是,您可以下载 UCC28780 Excel 计算器工具(https://www.ti.com/lit/zip/sluc664 )并填写特定设计目标的所有用户可选值,然后修改 我们网站上提供的 UCC28780 Simplis 仿真文件(www.ti.com/.../slum643),以反映您为实现这些目标而做出的设计选择。   

    我在前一个 E2E 主题中提供的所有建议仍然适用、应帮助您避免犯类似的错误、以便 您更快地找到解决方案。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的支持!

    在此之前、我使用了 excel 文件来计算和仿真。 但是,结果不符合预期。 我向您发送仿真和计算文件、请告诉我遇到的错误。

    我将文件附在下面!

    此致、

    插孔

    e2e.ti.com/.../UCC28780-Excel-Design-Calculator-_2800_5V_2900_-SLUC664C_5F00_20230702.xlsxe2e.ti.com/.../UCC28780_5F00_TRAN_5F00_Si.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    这是为了让您知道、我今天早上收到了您的文件、我花了很多时间处理您的 Simplis 文件、但尚未找到问题的原因。  我正在与 Excel 文件一起进一步处理它、但我可能在一两天内没有解决方案。  请允许我有更多时间来调查这一问题、并将其与我的其他任务混合在一起。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我已经仿真出具有6A 负载的5V 输出。  我更改了 RVS2形式12.7k => 8.5k。  
    我尝试使用电感器值来实现所需的瞬态。 如何像您的电路(UCC28780EVM-021)一样实现瞬态? 例如,优化 RTZ、RDM 引脚上的电阻值或更改 RVS1、RVS2…… L=110u =>峰值 Vo ~ 5.6V

    您能不能共享您的电子邮件 ID、以便我可以共享 SIMetrix 文件、您也可以 帮助解决问题。

    此致、

    插孔

     e2e.ti.com/.../UCC28780-Excel-Design-Calculator-_2800_Rev.-C_2900_-SLUC664C_5F00_UCC28780EVM_2D00_021_5F00_5V_5F00_Output.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    此主题从5V、10A 设计开始、但您的最新博文讨论了5V、6A 设计。

    您还发布了另一个 E2E 主题、该主题涉及 PMP30361衍生的5V 6A 设计的仿真。   
    您是否将要求从10A 更改为6A?  这些单独的帖子是否真的是同一个项目?  

    如果是这样、我想继续将这个线程作为主线程、并关闭另一个线程。  
    在任何情况下、我在该主题中给出的所有建议也适用于此主题。  

    我已经向您发送了一封电子邮件、您的回复可以附上仿真文件、供我查看。
    但我希望您在发送之前、可以在我对其他 E2E 帖子的回复中加入一些我建议的改进。  

     此致、
    Ulrich